Rendimiento IMX7 con QML

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Rendimiento IMX7 con QML

2,538件の閲覧回数
aaróngutiérrez
Contributor I

Hola a todos!
Actualmente estoy desarrollando una aplicación que será montada en una CL-SOM-IMX7 la cuál esta siendo desarrollada con QML, pero al momento de montar la demo de la aplicación esta es muy lenta, pensé que había programado "mal" y que era error mío, por lo que ejecuté un demo con los que viene Qt pero el resultado fue el mismo, el rendimiento era muy malo, quisiera saber si alguien sabe como darle más recursos de la SOM a la aplicación para que esta sea más fluida,

Nota: Esto solo pasa cuando compilo aplicaciones hechas con QML aplicaciones desarrolladas con Qt Widgets (C++) tienen un buen rendimiento, más que perfecto.

0 件の賞賛
返信
2 返答(返信)

2,384件の閲覧回数
gusarambula
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello Aarón,

I would recommend looking for more information regarding QML performance on Qt centric forums. I’ve seen some complaints on performance with QML sometimes due to poor optimization of the objects and how they are rendered so perhaps it’s possible to improve it through software, but we do not currently provide that level of support.

My apologies for the inconvenience.

Regards,

0 件の賞賛
返信

2,384件の閲覧回数
aaróngutiérrez
Contributor I

Thanks for you support and time, I will follow searching about this

2017-12-28 17:09 GMT-06:00 gusarambula <[email protected]>:

NXP Community

<https://community.freescale.com/resources/statics/1000/35400-NXP-Community-Email-banner-600x75.jpg>

Re: Rendimiento IMX7 con QML

reply from gusarambula

<https://community.nxp.com/people/gusarambula?et=watches.email.thread> in *i.MX

Community* - View the full discussion

<https://community.nxp.com/message/973231?commentID=973231&et=watches.email.thread#comment-973231>

0 件の賞賛
返信