QT5.10 WESTON

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

QT5.10 WESTON

3,636件の閲覧回数
story
Contributor II

你好,

     我使用imx8mmevk的公版测试qt出现一个bug, 使用的公版的自带的系统linux+qt。

     问题是使用qt的 QComboBox 控件会造成qt程序异常退出。

  使用imx8mmevk板子自带的demo测试的(/usr/share/qt5/examples/widgets/widgets/validators),点击下拉无法无法退出,点击多次则qt异常退出。 目前发现是在Wayland weston下使用有问题。

  异常 log如下:

   Using Wayland-EGL
   Using the 'xdg-shell-v6' shell integration
   zxdg_shell_v6@17: error 2: xdg_popup was not created on the topmost popup
   The Wayland connection experienced a fatal error (Protocol error)

  

后来我在imx8mq上也测试了这个功能,发现有同样的问题。

我改怎么修复这个问题呢?  是否有相应的patch修正。  

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
1 返信

3,330件の閲覧回数
jimmychan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Can you try the new version L4.19.35_1.1.0? The Qt version is upgraded to 5.12.

i.MX Software and Development Tools | NXP 

0 件の賞賛
返信