IMX6ULL 5.0EMMC boot?

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

IMX6ULL 5.0EMMC boot?

1,835件の閲覧回数
小辉哥
Contributor III

你好 请问IMX6ULL 支持5.0的emmc启动吗?我之前用的4.51的emmc可以启动 现在换了5.0的 可以用mfgtool烧写进去 但是不启动 支持进入烧写模式了,请问是需要别的设置吗?

ラベル(3)
0 件の賞賛
返信
2 返答(返信)

1,688件の閲覧回数
joanxie
NXP TechSupport
NXP TechSupport

try to change the source code in the drivers/mmc/core/mmc.c , change 6 to 7 in the "if (card->ext_csd.rev > 6)", then can support emmc 5.0

0 件の賞賛
返信

1,688件の閲覧回数
小辉哥
Contributor III

请问是在uboot下面change 还是linux下面,我使用的linux4.1.15 里面都已经改过来了。

0 件の賞賛
返信