FRDM-KW019032

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

FRDM-KW019032

6,151 Views
ronald_oliv
Contributor I

Olá.

   Meu nome é Ronald Pereira, sou Brasileiro de São Paulo.

   Estou iniciando um projeto particular para TPMS, recentemente adquiri as Boards “1º FXTH871511-434, Transmissor” e a “2º FRDM-KW019032, Receptor”, porem não tenho muito conhecimento sobre esses produtos e estou tendo dificuldades em dar os primeiros passos.

   Gostaria se alguém pudesse me auxiliar com orientações iniciais, exemplo: como gravar um firmware para recepção do RF 434mhz na board(FRDM-KW019032) o e como ativar a transmissão da board “FXTH871511-434”, grato...

Hello.
   My name is Ronald Pereira, I'm Brazilian from São Paulo.
   I am starting a private project for TPMS, recently I acquired the Boards "1st FXTH871511-434, Transmitter" and the "2nd FRDM-KW019032, Receiver", but I am not very knowledgeable about these products and I am having a hard time getting started.
   I would like if someone could help me with initial guidelines, for example: how to record a firmware for RF 434mhz reception on the board (FRDM-KW019032) and how to enable board transmission "FXTH871511-434", grateful ...

0 Kudos
Reply
2 Replies

5,814 Views
david_diaz
NXP Employee
NXP Employee

Hello Ronald,

I am glad to know that you have the proper material to evaluate the FXTH87 device.

 

In regard with the FRDM-KW01, you need to download the TPMS MKW01 Reference Project LF RF Communication KDS3. Once downloaded, please go into the Documentation folder to review the User Guide of the application. At such guide, you may find detailed information and instructions for running the demo.

 

The MKW01 demo project has been developed under Kinetis Design Studio (KDS) while the FXTH demo project uses the CodeWarrior 10.6 version (please review the user guide mentioned before for further information).

 

Regarding the FXTH87, please download the TPMS FXTH87 Reference Project LF RF Communication CW10.

 

 

So, please download the reference projects mentioned before and follow the User Guide mentioned for running the DEMO.

 

Please let me know if you have any further question.

Regards,

David

0 Kudos
Reply

5,813 Views
ronald_oliv
Contributor I

Olá David

Obrigado pelo retorno, vou avaliar as informações fornecidas e tentar novos testes de comunicação com os dispositivos.

Aproveitando o contato gostaria de esclarecer outras 2 duvidas sobre esses dispositivos.

1º Erros ao compilar o exemplo: SMAC - Connectivity_Test.eww.

Ao seguir as orientações disponibilizadas no site da NXP (www.nxp.com/FRDM-KW019032/startnow) , na opção “3.BUILD, Run”. Ao depurar o exemplo da aplicação "SMAC - Connectivity_Test.eww" o IAR workspace apresenta 73 erros de compilação, conforme imagem em anexo(IAR1.jpg, IAR2.jpg).

O sistema não consegue localizar alguns arquivos, sei que esses arquivos estão disponibilizados no diretórios da Freescale, porem não consegui adiciona-los ao projeto utilizando o software AIR, vc poderia me orientar?

2º A placa de demonstração "FXTH871511-434" vem com algum firmware de fábrica pré-programado ou não?

Hi David

Thanks for the feedback, I will evaluate the information provided and try new tests of communication with the devices.

Taking advantage of the contact I would like to clarify 2 other doubts about these devices.

1º Errors compiling the example: SMAC - Connectivity_Test.eww.

By following the guidance provided on the NXP website (www.nxp.com/FRDM-KW019032/startnow), in the "3.BUILD, Run”. When debugging the "SMAC - Connectivity_Test.eww" application sample, the IAR workspace presents 73 compile errors, as attached image(IAR1.jpg, IAR2.jpg).

The system can not find some files, I know these files are available in the Freescale directories, but I could not add them to the project using AIR software, could you guide me?

2º Does the demo board "FXTH871511-434" come with some preprogrammed factory firmware or not?

0 Kudos
Reply