s32k396 Basic Secure Boot qeustion

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

s32k396 Basic Secure Boot qeustion

47件の閲覧回数
scott071209
Contributor II

32K396 上使用 HSE FW 0.2.50.0 FULL_MEM,当前生命周期为 CUST_DEL。

测试过程:原始运行正常,现在修改认证范围内的地址 0x00453FF0 从 0xFF 修改为 0xFE,保持 AppBL Header、认证标签和 IVT 不变,IVT bootCfgWord 为 0x00000009。板卡断电重新上电后,使用 J-Link Attach 连接,不下载镜像,并通过空 SetupTarget 禁用了连接时的 RAM/ECC 初始化。此时 PC 停在 0x2040012E,0x2040012C~0x2040012E 的指令为 WFI 和跳回 WFI 的分支,符合 JTAG Recovery 等待循环,目前未配置用户 Secure Recovery 应用。

问题:请确认该版本在 BSB 认证失败后的完整处理流程及可靠判据:为什么已经进入 JTAG Recovery 等待循环,GPR3 bit5 仍为 0,是否与该位仅表示“SBAF 引导应用核进入 Recovery”、而本次恢复路径由 HSE FW 触发有关,以及应该通过哪个状态位或错误信息明确确认失败原因是 AppBL 认证不通过?

0 件の賞賛
返信
0 返答(返信)