Re: S32G274A LLCE CAN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Re: S32G274A LLCE CAN

1,816 Views
JACK_Q
Contributor I

我前面已经使用样例工程Can_Llce_DS_Loopback_S32G274A_M7完成了LLCE CAN的测试,现在想要自行创建一个工程具体内容是在M7核下创建一路LLCE CAN和外部CAN设备进行通信,但是我在创建工程时遇到问题,是否可以提供教程https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Create-a-Blinking-LED-applicatio... 像操作指南这样的

Tags (1)
0 Kudos
Reply
5 Replies

1,791 Views
Joey_z
NXP Employee
NXP Employee

hi,JACK_Q

感谢您联系我们!

对于您的需求,LLCE CAN和外部CAN设备进行通信,您可以参考以下CAN2CAN例程:

Joey_z_0-1777537633719.pngJoey_z_0-1777537633719.png

BR

Joey

0 Kudos
Reply

1,193 Views
JACK_Q
Contributor I

我不是需要例程,而是想要自己创建一个工程指定外设,但在使用时对外设配置界面不是很熟悉,稍微删减点样例中的外设就报错。是否有资料如何配置工程,或者像我前面说的提供创建LED工程的说明Screenshot 2026-05-06 135313.pngScreenshot 2026-05-06 135313.png

0 Kudos
Reply

1,189 Views
Joey_z
NXP Employee
NXP Employee

Hi,JACK_Q

您可以尝试使用这个应用文档,有对您现在使用LLCE CAN2CAN demo的一些介绍。

Joey_z_0-1778047311288.pngJoey_z_0-1778047311288.png

BR

Joey

0 Kudos
Reply

1,084 Views
JACK_Q
Contributor I

我重新梳理了下我的需求,原来是在A53 跑 S32G274A + vxWorks + SocketCAN,这样是可以跑通的,现在变成在S32DS3.5上开发LLCE CAN驱动,需要在M7核上跑LLCE CAN,但是我发现提供的样例工程(CANTOCAN或者LOOPBACK)都基于AUTOSAR开发的。是否有在M7核上运行的裸机LLCE CAN样例工程,或者说我可以参考什么资料去裸机开发

0 Kudos
Reply

1,029 Views
Joey_z
NXP Employee
NXP Employee

hi,JACK_Q

感谢您的回复!

我会帮助您内部检查一下是否有您需要的文档!

BR

Joey

0 Kudos
Reply