LLCE发送CAN报文偶发失效

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

LLCE发送CAN报文偶发失效

224 Views
RoseRice
Contributor II

SOC型号:S32G399A,LLCE版本1.0.11,RTD版本4.0.2,编译器:GHS

在实车环境上,拔掉蓄电池供电再重新上电后,LLCE有概率发不出报文,通过debug发现问题复现时,

Can_43_LLCE_Write函数在正常调用,直到在Can_43_LLCE_SendWriteCmd函数中判断发送邮箱变量
Can_au16TransmitHwObjectCnt为0返回busy状态导致报文一直不能发出
Tags (3)
0 Kudos
Reply
1 Reply

196 Views
chenyin_h
NXP Employee
NXP Employee

Hello, @RoseRice 

您好

您使用的LLCE1.0.11版本, 是在S32G RTD (Real Time Drivers) SW32_RTD_5.0.0 QLP03 版本上进行测试的,推荐使用一个bundle release中的版本进行正式的开发。

您k可以尝试升级RTD查看是否仍然存在问题。

 

BR

Chenyin

 

0 Kudos
Reply