imx6ull stops at this point random: crng init done

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

imx6ull stops at this point random: crng init done

2,743 Views
ivan9928
Contributor II

 

U-Boot 2020.04-00031-ge42dee801e-dirty (Feb 04 2021 - 10:37:45 +0000)

CPU: i.MX6ULL rev1.0 528 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 46C
Reset cause: POR
Model: i.MX6 ULL 14x14 EVK Board
Board: MX6ULL 14x14 EVK
DRAM: 512 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
Loading Environment from SPI Flash... SF: Detected mx66l1g45g with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 128 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment

In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: Ethernet@0x20b4000 is fused, disable it
Ethernet@0x20b4000 is fused, disable it
Ethernet@0x20b4000 is fused, disable it
FEC: can't find phy-handle
Ethernet@0x20b4000 is fused, disable it
Could not get PHY for FEC0: addr 2
Ethernet@0x20b4000 is fused, disable it
FEC: can't find phy-handle
Ethernet@0x20b4000 is fused, disable it
Could not get PHY for FEC0: addr 2
No ethernet found.

Fastboot: Normal
Boot from USB for mfgtools
*** Warning - Use default environment for mfgtools
, using default environment

Run bootcmd_mfg: run mfgtool_args;if iminfo ${initrd_addr}; then if test ${tee} = yes; then bootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; else bootz ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; fi; else echo "Run fastboot ..."; fastboot 0; fi;
Hit any key to stop autoboot: 0

## Checking Image at 86800000 ...
Unknown image format!
Run fastboot ...
=> bootz 0x86800000 0x83800000 0x83000000
Kernel image @ 0x86800000 [ 0x000000 - 0x798ef0 ]
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 83800000 ...
Image Name: fsl-image-mfgtool-initramfs-imx6
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
Data Size: 9054538 Bytes = 8.6 MiB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
## Flattened Device Tree blob at 83000000
Booting using the fdt blob at 0x83000000
Using Device Tree in place at 83000000, end 8300bae6
Modify /soc/aips-bus@2000000/tsc@2040000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2200000/epdc@228c000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2100000/lcdif@21c8000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2100000/pxp@21cc000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2100000/csi@21c4000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2000000/ethernet@20b4000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2100000/usb@2184200:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2000000/spba-bus@2000000/sai@202c000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2000000/spba-bus@2000000/sai@2030000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2100000/serial@21f4000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2100000/serial@21fc000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2000000/spba-bus@2000000/serial@2018000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2200000/serial@2288000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2000000/pwm@20f0000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2000000/pwm@20f4000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2000000/pwm@20f8000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2000000/pwm@20fc000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2100000/i2c@21a8000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2100000/i2c@21f8000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2000000/gpt@20e8000:status disabled
Modify /soc/aips-bus@2000000/epit@20d4000:status disabled
ft_system_setup for mx6

Starting kernel ...

[ 0.000000] загрузка Linux в физической нагрузке с 0x0
[ 0.000000] Linux версия 5.4.70-00114-g4f2631b022d8-грязные (Иван@в Ubuntu) (GCC версии 9.2.0 (обычно используется сокращение GCC)) #1 СМП упредить Пн 8 февраля 04:50:05 ПСТ 2021
[ 0.000000] процессор: ARMv7 процессор [410fc075] редакция 5 (ARMv7 с), пр=10c5387d
[ 0.000000] процессор: див инструкции: обновление с кодовым разделением
[ 0.000000] процессор: ПИПТ / ВИПТ nonaliasing данные кэша, ВИПТ сглаживания кэш команд
[ 0.000000] от: ФДТ: модель машины: ramill
[ 0.000000] политика памяти: кэш данных writealloc
[ 0.000000] зарезервированной памяти: создано МНМ пула памяти в 0x96000000, размер 160 Мб
[ 0.000000] of: reserved mem: инициализированный узел linux,cma, совместимый id shared-DMA-pool
[ 0.000000] percpu: встроенный 15 страниц/cpu s32076 r8192 d21172 u61440
[0.000000] встроенный 1 zonelists, группировка мобильности on. Всего страниц: 129920
[ 0.000000] ядре командной строки: приставка=ttymxc0,115200 rdinit=/системе clk_ignore_unused
[ 0.000000] дерева кэш хэш-таблицу записей: 65536 (тем: 6, 262144 байт, линейная)
[ 0.000000] inode в кэш хэш-таблицу записей: 32768 (тем: 5, 131072 байт, линейная)
[ 0.000000] мем автоматической инициализации: стек:выкл., кучи запас:выкл., куча свободного:выходной
[ 0.000000] память: 329784K/524288K доступен (10240K кода ядра, 490K rwdata, 3580K rodata, 1024 Кбит / инит 427K БСС 30664K защищены, 163840K МНМ-сдержанный, 0К highmem)
[ 0.000000] Сlub: HWalign=64, заказа=0-3, MinObjects=0, ЦП=1, узлы=1
[ 0.000000] ПДУ: ПДУ позициями, имеющими иерархическую реализации.
[ 0.000000] rcu: RCU ограничивает процессоры от NR_CPUS=4 до nr_cpu_ids=1.
[ 0.000000] задачи RCU включены.
[ 0.000000] rcu: расчетное значение RCU задержки планировщика-зачисления составляет 10 джиффи.
[ 0.000000] rcu: настройка геометрии для rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, предварительно прерывания IRQ: 16
[ 0.000000] случайными: get_random_bytes звонил с из start_kernel+0x2c8/0x488 с crng_init=0
[ 0.000000] переключение на основе таймера задержки петли, разрешение 41ns
[ 0.000017] sched_clock: 32 бит 24 МГц, разрешение 41ns, окутывает каждый 89478484971ns
[ 0.000056] базовый источник тактовых импульсов: mxc_timer1: маска: значение 0xFFFFFFFF max_cycles: значение 0xFFFFFFFF, max_idle_ns: 79635851949 НС
[ 0.002982] консоль: цветной манекен устройства 80x30
[ 0.003053] Калибровка задержки петлю (пропустить), величина, рассчитанная по частоте таймера.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.003088] в этом файле: по умолчанию: 32768 минимум: 301
[ 0.003471] Маунт-кэш хэш-таблицы записи: 1024 (приказ: 0, 4096 байт, линейная)
[ 0.003504] Точка_монтирования-кэш хэш-таблицы записи: 1024 (приказ: 0, 4096 байт, линейная)
[ 0.005243] процессор: испытания буфера записи последовательности: ОК
[ 0.005985] CPU0: обновление cpu_capacity 1024
[ 0.006018] CPU0: резьба -1, 0 процессор, сокет 0, mpidr 80000000
[ 0.007432] Настройка статического личности карте для 0x80100000 - 0x80100060
[ 0.007760] пульте дистанционного управления: иерархическая ГРТС реализации.
[0.008478] smp: запуск вторичных процессоров ...
[0.008511] smp: поднял 1 узел, 1 Процессор
[0.008533] SMP: всего активировано 1 процессоров (48.00 BogoMIPS).
[0.008548] процессор: все ЦП(Ы) запущен в режиме SVC.
[ 0.009437] devtmpfs: инициализирован
[ 0.025037] ВФП поддержка версии v0.3: 41 реализация архитектуры часть 2 30 вариант 7 откр 5
[ 0.026054] базовый источник тактовых импульсов: МиГах: маска: значение 0xFFFFFFFF max_cycles: значение 0xFFFFFFFF, max_idle_ns: 19112604462750000 НС
[ 0.026107] фьютекса хэш-таблицу записей: 256 (порядок: 2, 16384 байт, линейная)
[ 0.038930] pinctrl сердечник: pinctrl инициализации подсистемы
[ 0.041568] объем: зарегистрирован протокола семьи 16
[ 0.059412] ДМА: предварительно 256 Кб бассейн для атомной когерентных выделений
[ 0.062272] cpuidle: использование меню регулятора
[ 0.077869] vdd3p0: поставляется регулятором-манекеном
[ 0.079235] cpu: поставляется регулятором-манекеном
[ 0.080583] vddsoc: поставляется регулятором-манекеном
[ 0.102398] не удалось найти узел
ocotp [ 0.102835] не удалось найти узел
ocotp [0.103176] нет ATAGs?
[ 0.103300] hw-точка останова: найдено 5 (+1 зарезервировано) точек останова и 4 регистра точек наблюдения.
[ 0.103331] hw-точка останова: максимальный размер точки наблюдения составляет 8 байт.
[ 0.107411] imx6ul-pinctrl 20e0000. iomuxc: инициализированный драйвер IMX pinctrl
[ 0.108073] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: нет групп, определенных в /soc/aips-bus@2200000/iomuxc-snvs@2290000
[ 0.108109] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: инициализированный драйвер IMX
pinctrl [ 0.110673] драйвер imx mu зарегистрирован.
[ 0.111731] драйвер IMx rpmsg зарегистрирован.
[ 0.182383] vgaarb: loaded
[ 0.183700] SCSI subsystem initialized
[ 0.184922] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.185068] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.185283] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.188505] i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered
[ 0.190624] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[ 0.191560] pps_core: LinuxPPS АПИ Вер. 1 зарегистрирован
[ 0.191855] pps_core: программное обеспечение Вер. 5.3.6 - Авторские 2005-2007 Родольфо Giometti <[email protected]>
[ 0.191939] ПТП круглосуточную поддержку зарегистрирован
[ 0.194745] МИПИ турнире csi2 модуль драйвера загружены
[ 0.195991] Bluetooth: по основной версии 2.22
[ 0.196146] объем: зарегистрирован протокола семьи 31
[ 0.196168] с Bluetooth: HCI с устройства и диспетчера соединений инициализирован
[ 0.196204] с Bluetooth: HCI в сокетов инициализирован
[ 0.196229] с Bluetooth: L2CAP с сокетов инициализирован
[ 0.196285] с Bluetooth: инициализирован слой сокета ШОС
[ 0.197389] базовый источник тактовых импульсов: перешел на базовый источник тактовых импульсов mxc_timer1
[ 0.197814] ВФС: квоты dquot_6 диска.6.0
[ 0.198024] ВФС: Dquot-Cache и хэш-таблице записи: 1024 (приказ 0, 4096 байт)
[ 0.221648] thermal_sys: зарегистрирован тепловой губернатор 'step_wise'
[ 0.222309] объем: зарегистрирован протокола семья 2
[ 0.223666] tcp_listen_portaddr_hash хэш-таблицу записей: 512 (тем: 0, 6144 байт, линейная)
[ 0.223757] TCP с установленным хэш-таблицу записей: 4096 (порядок: 2, 16384 байт, линейная)
[ 0.223867] протокол TCP привязки хэш-таблицу записей: 4096 (тем: 3, 32768 байт, линейная)
[ 0.224023] протокол TCP: hash-таблиц настроен (учрежден привязать 4096 4096)
[ 0.224236] УДП хэш-таблицу записей: 256 (порядок: 1, 8192 байт, линейная)
[ 0.224303] протокола UDP-Lite в хэш-таблицу записей: 256 (порядок: 1, 8192 байт, линейная)
[ 0.224702] объем: зарегистрирован протокола семьи 1
[ 0.225985] RPC: не зарегистрированы имени сокета Unix транспортного модуля.
[ 0.226019] RPC: зарегистрированный транспортный модуль udp.
[0.226035] RPC: зарегистрированный транспортный модуль tcp.
[ 0.226049] RPC: зарегистрированный транспортный модуль обратного канала tcp NFSv4.1.
[0.226081] PCI: CLS 0 байт, по умолчанию 64
[0.226671] попытка распаковать образ rootfs как initramfs...
[1.936645] освобождение памяти initrd: 8844K
[ 1.937723] аппаратное обеспечение perfevents: включена с armv7_cortex_a7 ГУП водителя, 5 счетчики доступен
[ 1.941417] частота шины модуль драйвера загружены
[ 1.944377] увеличению эффективности: timestamp_bits=14 параметре max_order=17 bucket_order=3
[ 1.961576] НФ: Регистрация id_resolver тип ключа
[ 1.961665] тип ключа id_resolver зарегистрирован
[ 1.961686] тип ключа id_legacy зарегистрирован
[ 1.961791] JFFS2 по: версия 2.2. (Память NAND) © 2001-2006 красная шляпа, Инк.
[ 1.962979] предохранитель: метод init (API версии 7.31)
[ 2.057821] планировщика МК-срок зарегистрированными
[ 2.057856] планировщика кибер зарегистрированы
[ 2.067063] ШИМ-подсветка подсветка дисплея: подсветка дисплея источник питания не найден, используя подставных регулятор
[ 2.086574] МХ-дневной скользящей средней 1804000.ДМА-apbh: инициализирован
[ 2.088072] IMx продукта-при использовании sdma 20ec000.при использовании sdma: загруженной прошивки 3.5
[ 2.094262] 2020000.номер: ttymxc0 на Оно 0x2020000 (прерывания IRQ = 21, base_baud = 5000000) является IMx продукта
[ 2.548816] случайными: быстрая инит сделано
[ 2.762477] printk: приставка [ttymxc0] включен
[ 2.769272] 21e8000.номер: ttymxc1 на Оно 0x21e8000 (прерывание = 56, base_baud = 5000000) является IMx продукта
[ 2.813463] imx_rngc 2284000.ГСЧ: по Freescale RNGC зарегистрированы.
[2.819927] imx sema4 драйвер зарегистрирован.
[ 2.861507] brd: модуль загружен
[ 2.885449] loop: модуль загружен
[ 2.891491] драйвер imx ahci зарегистрирован.
[ 2.903905] Сио-ни spi4.0: mx66l1g45g (131072 Кбайта)
[ 2.920956] GPIO с@0 соблюдения активный низкий уровень на chipselect ручки
[ 2.931416] libphy: фиксированная показать на автобус: зондировал
[ 2.940165] ППС pps0: новый ППС источник ptp0
[ 2.945192] как FEC 2188000.локальные сети: неверный MAC-адрес: 00:00:00:00:00:00
[ 2.952082] как FEC 2188000.локальные сети: используя случайный MAC-адрес: 1A выход:3Ф:52:89:1-ый этаж:Н2
[ 3.280810] libphy: fec_enet_mii_bus: зондировал
[ 3.286628] как FEC 2188000.как eth0-интерфейс Ethernet: зарегистрированное устройство ПМСП 0
[ 3.293727] e1000e: сетевой драйвер Intel(R) PRO/1000 - 3.2.6-k
[ 3.299808] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[ 3.307006] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса r8152
[ 3.312871] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса lan78xx
[ 3.318909] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса сайту asix
[ 3.324446] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса ax88179_178a
[ 3.330814] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса cdc_ether
[ 3.336812] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса smsc95xx
[ 3.342813] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса net1080
[ 3.348655] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса cdc_subset
[ 3.354711] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса zaurus
[ 3.360464] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса MOSCHIP USB-порт локальных сетей драйвера
[ 3.368084] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса cdc_ncm
[ 3.373776] ehci_hcd: USB 2.0 для "расширенной" хост-контроллер (интерфейса расширенного контроллера узла) драйвер
[ 3.380374] интерфейса расширенного контроллера узла-ЧКВ: интерфейса расширенного контроллера узла шины PCI платформы водителя
[ 3.384945] интерфейса расширенного контроллера узла-mxc по:, выводящий на кристалле ehci хост водителя
[ 3.391168] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса USB-накопители
[ 3.401351] imx_usb 2184000.USB С: нет текущая полярность определена
[ 3.407785] imx_usb 2184000.с USB: 2184000.поставки USB vbus в не нашли, используя подставных регулятор
[ 3.593233] вход: 20cc000.snvs:snvs-powerkey выступает как /устройств/soc0/SoC и 2000000.АИПС-шины/20cc000.snvs/20cc000.snvs:snvs-powerkey выступает/вход/input0
[ 3.614181] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-РТЦ-ЛП: зарегистрирован в качестве rtc0
[ 3.620885] с I2C /Дев элементы Driver
[ 3.631504] imx2 далее 20bc000.wdog: таймаут 60 сек (nowayout=0)
[ 3.638985] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[3.643485] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 3.648750] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
[ 3.654183] Bluetooth: HCI UART протокол LL зарегистрирован
[3.65479] Bluetooth: протокол HCI UART три провода (H5) зарегистрирован
[ 3.665870] Связь Bluetooth: HCI С по UART протоколу Марвелл зарегистрирован
[ 3.671669] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса btusb
[ 3.678987] sdhci: Secure цифровых интерфейс хост-контроллера водителя
[ 3.685211] sdhci: copyright(с) как Pierre Ossman
[ 3.689682] sdhci-pltfm: SDHCI Platform и водителя, помощника
[ 3.698451] sdhci-esdhc-IMx продукта 2190000.usdhc: есть компакт-диск интерфейс GPIO
[ 3.737463] mmc0: SDHCI Controller на 2190000.usdhc [2190000.usdhc], используя Адма
[ 3.779287] mmc1: SDHCI Controller на 2194000.usdhc [2194000.usdhc], используя Адма
[ 3.790647] эмоциональность-snvs 20cc000.эмоциональность-snvs: нарушение обработчики вооруженных инициализации состояния
[ 3.804781] usbcore: зарегистрирован новый драйвер интерфейса usbhid
[ 3.810899] usbhid: USB скрылся драйвер ядра
[ 3.824264] объем: зарегистрирован протокола семьи 26
[ 3.830718] объем: зарегистрирован протокола семьи 10
[ 3.838151] сегмент маршрутизации с поддержкой IPv6
[ 3.842042] сидят: протокол IPv6, IPv4 и передачи данных по протоколам IPv4 туннельный драйвер
[ 3.850554] объем: зарегистрирован протокола семьи 17
[ 3.855617] с Bluetooth: RFCOMM в телетайп слой инициализирован
[ 3.861016] с Bluetooth: Протокол RFCOMM сокетов инициализирован
[ 3.866348] с Bluetooth: RFCOMM в версии 1.11
[ 3.870418] Bluetooth: BNEP (эмуляция Ethernet) ver 1.3
[ 3.875909] Связь Bluetooth: BNEP фильтры: протокол многоадресной
[ 3.881370] с Bluetooth: BNEP Socket уровня инициализирован
[ 3.886508] с Bluetooth: HIDP (человеческий интерфейс эмуляции) версии 1.2
[ 3.892674] с Bluetooth: HIDP сокетов инициализирован
[ 3.897968] lib80211: общие процедуры для IEEE802.11 водителей
[ 3.903913] тип ключа dns_resolver зарегистрирован
[ 3.941356] регистрация в SWP/SWPB эмуляции обработчик
[ 3.992130] регулятор-может-3х3 GPIO с ручкой указывает, активный низкий - игнорируются
[ 4.002177] imx_thermal tempmon: промышленный датчик температуры процессора класс - Макс.: 105С данные:100С пассивный:95О
[ 4.013669] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-РТЦ-ЛП: Установка системных часов с 1970-01-01T00:26:31 UTC (с 1591)
[ 4.023579] ЦЛК: не отключение неиспользуемых часов
[ 4.031337] освобождение неиспользуемой памяти ядра: 1024 Кбит / с
[ 4.036548] работать системе как init процесса
нашли новую УДК: ci_hdrc.0
ci_hdrc.0 0
[ 4.205857] накопитель функция, версия: 2009/09/11
[ 4.211539] лун: съемный файл: (нет диска)
запустить УТП в ci_hdrc.0
УУК на /dev/УТП
УУК 0.5 [причине 1 мая 2018 14:29:24]
кабель UTP: ожидание для /dev/UTP к появляются
[7.169692] configfs-гаджет гаджет: высокоскоростной config #1 : c
[34.407494] VSD_3V3: отключение
[ 34.410594] can-3v3: отключение
[ 207.809608] random: crng init done

0 Kudos
Reply
2 Replies

2,725 Views
jimmychan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Which board are you using?

0 Kudos
Reply

2,739 Views
ivan9928
Contributor II

CONFIG_KERNEL_LZO=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
CONFIG_NO_HZ=y
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
CONFIG_PREEMPT=y
CONFIG_IKCONFIG=y
CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=18
CONFIG_CGROUPS=y
CONFIG_MEMCG=y
CONFIG_CGROUP_PIDS=y
CONFIG_CGROUP_FREEZER=y
CONFIG_CGROUP_DEVICE=y
CONFIG_NAMESPACES=y
CONFIG_USER_NS=y
CONFIG_RELAY=y
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
CONFIG_EXPERT=y
CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
CONFIG_PERF_EVENTS=y
# CONFIG_SLUB_DEBUG is not set
# CONFIG_COMPAT_BRK is not set
CONFIG_ARCH_MXC=y
CONFIG_SOC_IMX50=y
CONFIG_SOC_IMX51=y
CONFIG_SOC_IMX53=y
CONFIG_SOC_IMX6Q=y
CONFIG_SOC_IMX6SL=y
CONFIG_SOC_IMX6SLL=y
CONFIG_SOC_IMX6SX=y
CONFIG_SOC_IMX6UL=y
CONFIG_SOC_IMX7D=y
CONFIG_SOC_IMX7ULP=y
CONFIG_SOC_VF610=y
CONFIG_SMP=y
CONFIG_VMSPLIT_2G=y
CONFIG_ARM_PSCI=y
CONFIG_HIGHMEM=y
CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=14
CONFIG_CMDLINE="noinitrd console=ttymxc0,115200"
CONFIG_KEXEC=y
CONFIG_CPU_FREQ=y
CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=y
CONFIG_CPUFREQ_DT=y
CONFIG_ARM_IMX6Q_CPUFREQ=y
CONFIG_ARM_IMX_CPUFREQ_DT=y
CONFIG_ARM_IMX7ULP_CPUFREQ=y
CONFIG_CPU_IDLE=y
CONFIG_ARM_CPUIDLE=y
CONFIG_ARM_PSCI_CPUIDLE=y
CONFIG_VFP=y
CONFIG_NEON=y
CONFIG_PM_DEBUG=y
CONFIG_PM_TEST_SUSPEND=y
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
CONFIG_MODVERSIONS=y
CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL=y
# CONFIG_BLK_DEV_BSG is not set
CONFIG_BINFMT_MISC=m
CONFIG_CMA=y
CONFIG_SECCOMP=y
CONFIG_NET=y
CONFIG_PACKET=y
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
CONFIG_IP_PNP=y
CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
CONFIG_NETFILTER=y
CONFIG_VLAN_8021Q=m
CONFIG_LLC2=y
#CONFIG_CAN=y
#CONFIG_CAN_FLEXCAN=y
CONFIG_BT=y
CONFIG_BT_RFCOMM=y
CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y
CONFIG_BT_BNEP=y
CONFIG_BT_BNEP_MC_FILTER=y
CONFIG_BT_BNEP_PROTO_FILTER=y
CONFIG_BT_HIDP=y
CONFIG_BT_HCIBTUSB=y
CONFIG_BT_HCIUART=y
CONFIG_BT_HCIUART_BCSP=y
CONFIG_BT_HCIUART_LL=y
CONFIG_BT_HCIUART_3WIRE=y
CONFIG_BT_HCIUART_MRVL=y
CONFIG_BT_HCIVHCI=y
CONFIG_BT_MRVL=y
CONFIG_BT_MRVL_SDIO=y
#CONFIG_CFG80211=y
CONFIG_NL80211_TESTMODE=y
#CONFIG_CFG80211_WEXT=y
CONFIG_MAC80211=y
CONFIG_PCI=y
CONFIG_PCI_MSI=y
CONFIG_PCI_IMX6_HOST=y
CONFIG_PCI_IMX6_EP=y
CONFIG_PCI_ENDPOINT=y
CONFIG_PCI_ENDPOINT_CONFIGFS=y
CONFIG_PCI_EPF_TEST=y
CONFIG_DEVTMPFS=y
CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y
# CONFIG_STANDALONE is not set
CONFIG_FW_LOADER_USER_HELPER=y
CONFIG_FW_LOADER_USER_HELPER_FALLBACK=y
CONFIG_IMX_WEIM=y
CONFIG_CONNECTOR=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS=y
CONFIG_MTD_BLOCK=y
CONFIG_MTD_CFI=y
CONFIG_MTD_JEDECPROBE=y
CONFIG_MTD_CFI_INTELEXT=y
CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD=y
CONFIG_MTD_CFI_STAA=y
CONFIG_MTD_PHYSMAP=y
CONFIG_MTD_PHYSMAP_OF=y
CONFIG_MTD_DATAFLASH=y
CONFIG_MTD_SST25L=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_MTD_NAND_GPMI_NAND=y
CONFIG_MTD_NAND_VF610_NFC=y
CONFIG_MTD_NAND_MXC=y
CONFIG_MTD_SPI_NOR=y
# CONFIG_MTD_SPI_NOR_USE_4K_SECTORS is not set
CONFIG_MTD_UBI=y
CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP=y
CONFIG_MTD_UBI_BLOCK=y
CONFIG_OF_OVERLAY=y
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=65536
CONFIG_SENSORS_FXOS8700=y
CONFIG_SENSORS_FXAS2100X=y
CONFIG_PCI_ENDPOINT_TEST=y
CONFIG_EEPROM_AT24=y
CONFIG_EEPROM_AT25=y
# CONFIG_SCSI_PROC_FS is not set
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
CONFIG_SCSI_CONSTANTS=y
CONFIG_SCSI_LOGGING=y
CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC=y
# CONFIG_SCSI_LOWLEVEL is not set
CONFIG_ATA=y
CONFIG_SATA_AHCI_PLATFORM=y
CONFIG_AHCI_IMX=y
CONFIG_PATA_IMX=y
CONFIG_MD=y
CONFIG_BLK_DEV_MD=m
CONFIG_BLK_DEV_DM=m
CONFIG_DM_CRYPT=m
CONFIG_NETDEVICES=y
# CONFIG_NET_VENDOR_BROADCOM is not set
CONFIG_CS89x0=y
CONFIG_CS89x0_PLATFORM=y
# CONFIG_NET_VENDOR_FARADAY is not set
CONFIG_E1000E=y
# CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_MICREL is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_MICROCHIP is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ is not set
CONFIG_SMC91X=y
CONFIG_SMC911X=y
CONFIG_SMSC911X=y
# CONFIG_NET_VENDOR_STMICRO is not set
CONFIG_AT803X_PHY=y
CONFIG_MICREL_PHY=y
CONFIG_SMSC_PHY=y
CONFIG_USB_PEGASUS=m
CONFIG_USB_RTL8150=m
CONFIG_USB_RTL8152=y
CONFIG_USB_LAN78XX=y
CONFIG_USB_USBNET=y
CONFIG_USB_NET_CDC_EEM=m
CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=y
CONFIG_USB_NET_MCS7830=y
CONFIG_BRCMFMAC=m
CONFIG_HOSTAP=y
CONFIG_MXMWIFIEX=m
CONFIG_WL12XX=m
CONFIG_WL18XX=m
CONFIG_WLCORE_SDIO=m
# CONFIG_WILINK_PLATFORM_DATA is not set
CONFIG_INPUT_EVDEV=y
CONFIG_INPUT_EVBUG=m
CONFIG_KEYBOARD_GPIO=y
CONFIG_KEYBOARD_RPMSG=y
CONFIG_KEYBOARD_IMX=y
CONFIG_MOUSE_PS2=m
CONFIG_MOUSE_PS2_ELANTECH=y
CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_ADS7846=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_EGALAX=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_ELAN_TS=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GOODIX=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_MAX11801=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_IMX6UL_TSC=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_EDT_FT5X06=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_MC13783=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2004=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_STMPE=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_SX8654=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_COLIBRI_VF50=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_FTS=y
CONFIG_INPUT_MISC=y
CONFIG_INPUT_MMA8450=y
CONFIG_INPUT_MPL3115=y
#CONFIG_SENSOR_FXLS8471=y
#CONFIG_SENSOR_IMX_RPMSG=y
CONFIG_INPUT_ISL29023=y
CONFIG_SERIO_SERPORT=m
# CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
CONFIG_SERIAL_IMX=y
CONFIG_SERIAL_IMX_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART=y
CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_DEV_BUS=y
# CONFIG_I2C_COMPAT is not set
CONFIG_I2C_CHARDEV=y
CONFIG_I2C_MUX=y
CONFIG_I2C_MUX_GPIO=y
# CONFIG_I2C_HELPER_AUTO is not set
CONFIG_I2C_ALGOPCF=m
CONFIG_I2C_ALGOPCA=m
CONFIG_I2C_GPIO=y
CONFIG_I2C_IMX=y
CONFIG_I2C_IMX_LPI2C=y

CONFIG_QSPI_BOOT=y
CONFIG_SOFT_SPI=y
CONFIG_SF_DEFAULT_MODE=0
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=40000000
CONFIG_FSL_OTP=y

CONFIG_SPI=y
CONFIG_SPI_FSL_LPSPI=y
CONFIG_SPI_FSL_QUADSPI=y
CONFIG_SPI_GPIO=y
CONFIG_SPI_IMX=y
CONFIG_SPI_FSL_DSPI=y
CONFIG_SPI_SPIDEV=y
CONFIG_SPI_SLAVE=y
CONFIG_SPI_SLAVE_TIME=y
CONFIG_SPI_SLAVE_SYSTEM_CONTROL=y
CONFIG_SPI_FLASH_MACRONIX=y
CONFIG_GPIO_SYSFS=y
CONFIG_GPIO_SIOX=m
CONFIG_GPIO_IMX_RPMSG=y
CONFIG_GPIO_MAX732X=y
CONFIG_GPIO_PCA953X=y
CONFIG_GPIO_PCF857X=y
CONFIG_GPIO_STMPE=y
CONFIG_GPIO_74X164=y
CONFIG_POWER_RESET=y
CONFIG_POWER_RESET_SYSCON=y
CONFIG_POWER_RESET_SYSCON_POWEROFF=y
CONFIG_POWER_SUPPLY=y
CONFIG_SABRESD_MAX8903=y
CONFIG_SENSORS_MC13783_ADC=y
CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN=y
CONFIG_SENSORS_IIO_HWMON=y
CONFIG_SENSORS_MAX17135=y
#CONFIG_SENSORS_MAG3110=y
CONFIG_THERMAL=y
CONFIG_THERMAL_STATISTICS=y
CONFIG_THERMAL_WRITABLE_TRIPS=y
CONFIG_CPU_THERMAL=y
CONFIG_IMX_THERMAL=y
CONFIG_DEVICE_THERMAL=y
CONFIG_WATCHDOG=y
CONFIG_DA9063_WATCHDOG=m
CONFIG_DA9062_WATCHDOG=y
CONFIG_RN5T618_WATCHDOG=y
CONFIG_IMX2_WDT=y
CONFIG_IMX7ULP_WDT=y
CONFIG_MFD_DA9052_I2C=y
CONFIG_MFD_DA9062=y
CONFIG_MFD_DA9063=y
CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI=y
CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C=y
CONFIG_MFD_MAX17135=y
CONFIG_MFD_RN5T618=y
CONFIG_MFD_SI476X_CORE=y
CONFIG_MFD_STMPE=y
CONFIG_REGULATOR_FIXED_VOLTAGE=y
CONFIG_REGULATOR_ANATOP=y
CONFIG_REGULATOR_DA9052=y
CONFIG_REGULATOR_DA9062=y
CONFIG_REGULATOR_DA9063=y
CONFIG_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_REGULATOR_MAX17135=y
CONFIG_REGULATOR_MC13783=y
CONFIG_REGULATOR_MC13892=y
CONFIG_REGULATOR_PF1550_RPMSG=y
CONFIG_REGULATOR_PFUZE100=y
CONFIG_REGULATOR_RN5T618=y
CONFIG_RC_CORE=y
CONFIG_RC_DEVICES=y
CONFIG_IR_GPIO_CIR=y
#CONFIG_MEDIA_SUPPORT=y
#CONFIG_MEDIA_CAMERA_SUPPORT=y
#CONFIG_MEDIA_RADIO_SUPPORT=y
#CONFIG_MEDIA_CONTROLLER=y
#CONFIG_VIDEO_V4L2_SUBDEV_API=y
#CONFIG_MEDIA_USB_SUPPORT=y
#CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=m
CONFIG_V4L_PLATFORM_DRIVERS=y
#CONFIG_VIDEO_MUX=y
#CONFIG_VIDEO_MXC_CAPTURE=m
#CONFIG_VIDEO_MXC_OUTPUT=y
#CONFIG_VIDEO_MXC_CSI_CAMERA=m
CONFIG_MXC_VADC=m
CONFIG_MXC_MIPI_CSI=m
#CONFIG_MXC_CAMERA_OV5640=m
#CONFIG_MXC_CAMERA_OV5640_V2=m
#CONFIG_MXC_CAMERA_OV5640_MIPI=m
#CONFIG_MXC_CAMERA_OV5640_MIPI_V2=m
CONFIG_MXC_TVIN_ADV7180=m
CONFIG_MXC_IPU_DEVICE_QUEUE_SDC=m
#CONFIG_VIDEO_MXC_IPU_OUTPUT=y
#CONFIG_VIDEO_MXC_PXP_V4L2=y
CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS=y
#CONFIG_VIDEO_CODA=m
#CONFIG_VIDEO_IMX_PXP=y
CONFIG_RADIO_SI476X=y
#CONFIG_VIDEO_ADV7180=m
#CONFIG_VIDEO_OV2680=m
#CONFIG_VIDEO_OV5645=m
CONFIG_DRM=y
CONFIG_DRM_MSM=y
CONFIG_DRM_PANEL_LVDS=y
CONFIG_DRM_PANEL_SIMPLE=y
CONFIG_DRM_PANEL_SEIKO_43WVF1G=y
CONFIG_FB_MXS=y
CONFIG_FB_MXC_SYNC_PANEL=y
CONFIG_FB_MXC_OVERLAY=y
CONFIG_FB_MXC_MIPI_DSI_NORTHWEST=y
CONFIG_FB_MXC_ADV7535=y
CONFIG_FB_MXC_TRULY_PANEL_TFT3P5581E=y
CONFIG_FB_MXC_TRULY_WVGA_SYNC_PANEL=y
CONFIG_FB_MXC_RK_PANEL_RK055AHD042=y
CONFIG_FB_MXC_RK_PANEL_RK055IQH042=y
CONFIG_FB_MXC_MIPI_DSI_SAMSUNG=y
CONFIG_FB_MXC_MIPI_DSI=y
CONFIG_FB_MXC_LDB=y
CONFIG_FB_MXC_EINK_PANEL=y
CONFIG_FB_MXC_EINK_V2_PANEL=y
#CONFIG_FB_MXC_HDMI=y
CONFIG_FB_MXS_SII902X=y
CONFIG_FB_MXC_DCIC=y
#CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE=y
#CONFIG_LCD_L4F00242T03=y
#CONFIG_LCD_PLATFORM=y
CONFIG_BACKLIGHT_PWM=y
CONFIG_BACKLIGHT_GPIO=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
CONFIG_LOGO=y
#CONFIG_SOUND=y
CONFIG_SND=y
#CONFIG_SND_USB_AUDIO=m
#
CONFIG_HAVE_IMX_RNG=y
#
CONFIG_SND_SOC=y
CONFIG_SND_IMX_SOC=y
CONFIG_SND_SOC_EUKREA_TLV320=y
#CONFIG_SND_SOC_IMX_WM8960=y
CONFIG_SND_SOC_IMX_SII902X=y
CONFIG_SND_SOC_IMX_WM8958=y
CONFIG_SND_SOC_IMX_CS42888=y
CONFIG_SND_SOC_IMX_WM8962=y
CONFIG_SND_SOC_IMX_RPMSG=y
CONFIG_SND_SOC_IMX_ES8328=y
CONFIG_SND_SOC_IMX_SGTL5000=y
CONFIG_SND_SOC_IMX_MQS=y
CONFIG_SND_SOC_IMX_SPDIF=y
CONFIG_SND_SOC_IMX_MC13783=y
CONFIG_SND_SOC_IMX_SI476X=y
CONFIG_SND_SOC_IMX_HDMI=y
CONFIG_SND_SOC_AC97_CODEC=y
CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X=y
CONFIG_SND_SIMPLE_CARD=y
CONFIG_HID_MULTITOUCH=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES=y
CONFIG_USB_OTG_WHITELIST=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_MXC=y
CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE=y
CONFIG_USB_ACM=m
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_USB_CHIPIDEA=y
CONFIG_USB_CHIPIDEA_UDC=y
CONFIG_USB_CHIPIDEA_HOST=y
CONFIG_USB_SERIAL=m
CONFIG_USB_SERIAL_GENERIC=y
CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO=m
CONFIG_USB_SERIAL_OPTION=m
CONFIG_USB_TEST=m
CONFIG_USB_EHSET_TEST_FIXTURE=m
CONFIG_NOP_USB_XCEIV=y
CONFIG_USB_MXS_PHY=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_FSL_USB2=y
CONFIG_USB_CONFIGFS=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_SERIAL=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_ACM=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_OBEX=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_NCM=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_ECM=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_ECM_SUBSET=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_RNDIS=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_EEM=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_MASS_STORAGE=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_LB_SS=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_FS=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC1=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC2=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_MIDI=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_HID=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UVC=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_PRINTER=y
CONFIG_USB_ZERO=m
#CONFIG_USB_AUDIO=m
CONFIG_USB_ETH=m
CONFIG_USB_G_NCM=m
CONFIG_USB_GADGETFS=m
CONFIG_USB_FUNCTIONFS=m
#CONFIG_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_USB_MASS_STORAGE=m
#CONFIG_FSL_UTP=y
CONFIG_USB_G_SERIAL=m
CONFIG_MMC=y
CONFIG_MMC_SDHCI=y
CONFIG_MMC_SDHCI_PLTFM=y
CONFIG_MMC_SDHCI_ESDHC_IMX=y
CONFIG_NEW_LEDS=y
CONFIG_LEDS_CLASS=y
CONFIG_LEDS_GPIO=y
CONFIG_LEDS_PWM=y
CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_ONESHOT=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_BACKLIGHT=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_GPIO=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_DEFAULT_ON=y
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE="imx/sdma/sdma-imx6q.bin"
CONFIG_RTC_CLASS=y
CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL=y
CONFIG_RTC_DRV_DS1307=y
CONFIG_RTC_DRV_ISL1208=y
CONFIG_RTC_DRV_PCF8523=y
CONFIG_RTC_DRV_PCF8563=y
CONFIG_RTC_DRV_M41T80=y
CONFIG_RTC_DRV_DA9063=y
CONFIG_RTC_DRV_MC13XXX=y
CONFIG_RTC_DRV_MXC=y
CONFIG_RTC_DRV_MXC_V2=y
CONFIG_RTC_DRV_SNVS=y
CONFIG_RTC_DRV_IMX_RPMSG=y
CONFIG_DMADEVICES=y
CONFIG_FSL_EDMA=y
CONFIG_IMX_SDMA=y
CONFIG_MXS_DMA=y
CONFIG_MXC_PXP_V2=y
CONFIG_MXC_PXP_V3=y
CONFIG_DMATEST=m
CONFIG_STAGING=y
CONFIG_STAGING_MEDIA=y
CONFIG_COMMON_CLK_PWM=y
CONFIG_MAILBOX=y
CONFIG_IMX_MBOX=y
CONFIG_REMOTEPROC=y
CONFIG_IMX_REMOTEPROC=y
CONFIG_EXTCON_USB_GPIO=y
CONFIG_IIO=y
CONFIG_IMX7D_ADC=y
CONFIG_VF610_ADC=y
CONFIG_PWM=y
CONFIG_PWM_FSL_FTM=y
CONFIG_PWM_IMX27=y
CONFIG_PWM_IMX_TPM=y
CONFIG_PHY_MIXEL_LVDS=y
CONFIG_PHY_MIXEL_LVDS_COMBO=y
CONFIG_NVMEM_IMX_OCOTP=y
CONFIG_NVMEM_VF610_OCOTP=y
CONFIG_NVMEM_SNVS_LPGPR=y
CONFIG_TEE=y
CONFIG_OPTEE=y
CONFIG_MUX_MMIO=y
CONFIG_SIOX=m
CONFIG_SIOX_BUS_GPIO=m
CONFIG_MXC_SIM=y
CONFIG_MXC_IPU=y
CONFIG_MXC_SIMv2=y
CONFIG_MXC_MLB150=y
CONFIG_MXC_IPU_V3_PRE=y
CONFIG_MXC_HDMI_CEC=y
CONFIG_MXC_MIPI_CSI2=y
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT2_FS_SECURITY=y
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT3_FS_SECURITY=y
CONFIG_QUOTA=y
CONFIG_QUOTA_NETLINK_INTERFACE=y
# CONFIG_PRINT_QUOTA_WARNING is not set
CONFIG_AUTOFS4_FS=y
CONFIG_FUSE_FS=y
CONFIG_OVERLAY_FS=y
CONFIG_ISO9660_FS=m
CONFIG_JOLIET=y
CONFIG_ZISOFS=y
CONFIG_UDF_FS=m
CONFIG_MSDOS_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=y
CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y
CONFIG_JFFS2_FS=y
CONFIG_UBIFS_FS=y
CONFIG_NFS_FS=y
CONFIG_NFS_V3_ACL=y
CONFIG_NFS_V4=y
CONFIG_ROOT_NFS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="cp437"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y
CONFIG_NLS_ASCII=y
CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
CONFIG_NLS_ISO8859_15=m
CONFIG_NLS_UTF8=y
CONFIG_SECURITYFS=y
CONFIG_CRYPTO_USER=y
CONFIG_CRYPTO_TEST=m
CONFIG_CRYPTO_ECHAINIV=m
CONFIG_CRYPTO_TLS=m
CONFIG_CRYPTO_CFB=m
CONFIG_CRYPTO_CTS=m
CONFIG_CRYPTO_LRW=m
CONFIG_CRYPTO_OFB=m
CONFIG_CRYPTO_XTS=m
CONFIG_CRYPTO_MD4=m
CONFIG_CRYPTO_MD5=m
CONFIG_CRYPTO_RMD128=m
CONFIG_CRYPTO_RMD160=m
CONFIG_CRYPTO_RMD256=m
CONFIG_CRYPTO_RMD320=m
CONFIG_CRYPTO_SHA512=m
CONFIG_CRYPTO_SHA3=m
CONFIG_CRYPTO_TGR192=m
CONFIG_CRYPTO_WP512=m
CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH=m
CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA=m
CONFIG_CRYPTO_CAST5=m
CONFIG_CRYPTO_CAST6=m
CONFIG_CRYPTO_DES=m
CONFIG_CRYPTO_SERPENT=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH=m
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_SM=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_SM_TEST=m
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_SECVIO=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_SAHARA=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_MXS_DCP=y
CONFIG_CRYPTO_PCBC=m
CONFIG_CRYPTO_XCBC=m
CONFIG_CRYPTO_VMAC=m
CONFIG_CRYPTO_SM3=m
#
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_JR=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_RINGSIZE=9
# CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_INTC is not set
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_CRYPTO_API=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_AHASH_API=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_PKC_API=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_RNG_API=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_IMX=y
# CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_RNG_TEST is not set
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_SM=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_SM_SLOTSIZE=7
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_SM_TEST=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_SECVIO=y
CONFIG_CRYPTO_RNG=y
CONFIG_CRYPTO_RNG2=y
CONFIG_CRYPTO_RNG_DEFAULT=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_RNG_API=y
#
CONFIG_CRYPTO_STREEBOG=m
CONFIG_CRYPTO_ANUBIS=m
CONFIG_CRYPTO_FCRYPT=m
CONFIG_CRYPTO_KHAZAD=m
CONFIG_CRYPTO_SALSA20=m
CONFIG_CRYPTO_SEED=m
CONFIG_CRYPTO_SM4=m
CONFIG_CRYPTO_TEA=m
CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG=m
CONFIG_CRYPTO_SHA1=m
CONFIG_CRC_CCITT=m
CONFIG_CRC_T10DIF=y
CONFIG_CRC7=m
CONFIG_LIBCRC32C=m
CONFIG_DMA_CMA=y
CONFIG_FONTS=y
CONFIG_FONT_8x8=y
CONFIG_FONT_8x16=y
CONFIG_PRINTK_TIME=y
CONFIG_DEBUG_FS=y
CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
# CONFIG_SCHED_DEBUG is not set
# CONFIG_DEBUG_PREEMPT is not set
# CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE is not set
# CONFIG_FTRACE is not set

CONFIG_CMD_FASTBOOT=y
CONFIG_USB_FUNCTION_FASTBOOT=y
CONFIG_FASTBOOT_UUU_SUPPORT=y
CONFIG_FASTBOOT=y
CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR=0x83800000
CONFIG_FASTBOOT_BUF_SIZE=0x40000000
CONFIG_FASTBOOT_FLASH=y
CONFIG_EFI_PARTITION=y

0 Kudos
Reply