FS8530&8430

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

FS8530&8430

2,291件の閲覧回数
Oliver2
Contributor III

这是FS8530完成ABSIT1的条件(Vxx_uv=0 and Vxx_ov=0) or !Vxx_ABIST1_OTP  。

我在8530A1ES上成功完成调试,但是PIN TO PIN 换上8430A0ES的时候,却卡在了ABSIT1,导致我无法进入INT_FS,我已经确定了DEBUG=0V, WAKE=1,然后VMON1=VMON2=0.8V,8430A0ES应该是没有FCCU的所以,这个脚应该是可以忽略的,但是我通过读取寄存器,返回没有VMON的OV和UV报错。我想问问,这个PIN TO PIN的替换后,还有那些引脚的电压问题,导致无法通过ABIST1吗

0 件の賞賛
返信
1 返信

2,278件の閲覧回数
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

VMONx是不一样的,你查看下VMONx的电路配置

0 件の賞賛
返信