PTN3460配置和NXP配置DPCD的工具使用问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

PTN3460配置和NXP配置DPCD的工具使用问题

618 Views
zhoulonghua
Contributor I

1、调试PTN3460是否只要配置好EDID就可以了。

2、PTN3460内部默认的EDID就7个吗?这些EDID可以修改吗?

3、还有一个问题,NXP 配置 DPCD 的工具是通过 PC机的 DP接口来配置 EDID,因为现在没有带 DP接口的 PC机。 因此,想用外挂 EEPROM的方法来设置 EDID,这样可以吗?

0 Kudos
Reply
1 Reply

597 Views
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

1、调试PTN3460是否只要配置好EDID就可以了。

【gw】一般就是EDID 跟DPCD registers的设置

2、PTN3460内部默认的EDID就7个吗?这些EDID可以修改吗?

【gw】可以修改的 你可以看看AN11128

3、还有一个问题,NXP 配置 DPCD 的工具是通过 PC机的 DP接口来配置 EDID,因为现在没有带 DP接口的 PC机。 因此,想用外挂 EEPROM的方法来设置 EDID,这样可以吗?

【gw】可以的同问题3

0 Kudos
Reply