IMX6ULL device application build

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

IMX6ULL device application build

8,639件の閲覧回数
bych
Contributor II

안녕하세요. 도움이 필요합니다.

yocto-project build를 통해 imx6ull14x14-evk 이미지와 SDK를 빌드를 하였습니다.

우분투 20.04 64bit Desktop OS 환경에서 SDK를 추출한 다음 compiler로 build를 하였는데 다음과 같은 에러가 나옵니다.

/opt/fsl-imx-wayland/6.1-mickledore/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/include/gnu/stubs.h:7:11: fatal error: gnu/stubs-32.h: No such file or directory 7 | #include <gnu/stubs-32.h>

이러한 에러가 나오는 이유는 빌드하는 OS 환경이 32bit가 아니어서 입니까?

 

가능하면 im6ull14x14-evk imx-image-multimedia에 대한 linux application build의 전체적인 프로세스를 알려주시면 감사하겠습니다.

0 件の賞賛
返信
2 返答(返信)

8,636件の閲覧回数
bych
Contributor II

linker 에러.png

안녕하세요. 아직 도움이 필요합니다.

Includes에 SDK가 아닌 OS 환경 내의 /usr/include를 추가하였더니 위와 같은 링커 관련 에러가 나오는 것 같습니다.

/usr/include를 추가 한 것이 잘 못된 선택인지 모르겠습니다.

 

0 件の賞賛
返信

8,622件の閲覧回数
joanxie
NXP TechSupport
NXP TechSupport

pls refer to the chapter 2 of enclosed file

0 件の賞賛
返信