NT3H2111WOFHK的焊盘设计

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

NT3H2111WOFHK的焊盘设计

2,225件の閲覧回数
Guestsun
Contributor II

    1、中间的小焊盘有说明是“metal area not for soldering,是说明中间的小焊端不焊接吗?且此焊盘尺寸未提供。

            请确认下能否中间焊盘焊接,尺寸按0.3*0.3mm设计;

       2、1脚没有给出焊端宽度,1脚和2脚的pin中心距没有给出。

            焊盘设计能否按1脚宽度是0.35mm1脚和2脚的pin中心距为0.55mm设计;

0 件の賞賛
返信
2 返答(返信)

2,211件の閲覧回数
Tomas_Parizek
NXP Employee
NXP Employee

Hello Guestsun, 

1. Yes, the pad inside is not soldered with the PCB. There is even no soldering pad on the PCB, see below: 

Tomas_Parizek_1-1704889148583.png

 

2. See the dimensions below: 

Tomas_Parizek_0-1704888901390.png

BR

Tomas 

0 件の賞賛
返信

2,223件の閲覧回数
Guestsun
Contributor II

微信图片_20240109132841.png

0 件の賞賛
返信