GD3160 Technical advice

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

GD3160 Technical advice

1,717件の閲覧回数
2504623198
Contributor I

您好,看到咱们官网上好多关于GD3160的评估驱动电路,但是发现,驱动SiC模块的电路都没有使用CLAMP这个功能管脚,但是驱动英飞凌的HPD IGBT模块的时候,CLAMP这个功能是有用到的。
那么,我的疑问是,驱动SiC模块是不用CLAMP这个功能了吗?为什么驱动SiC模块可以不使用CLAMP这个功能?

Hello, see our official website a lot of evaluation of the GD3160 drive circuit, but found that the circuit driving the SiC module does not use the CLAMP function pin, but when driving Infineon's HPD IGBT module, the CLAMP function is useful.
So, my question is, is the function of CLAMP not used to drive the SiC module? Why can I drive a SiC module without using the CLAMP function?

0 件の賞賛
返信
0 返答(返信)