RT1176 of SEMC

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

RT1176 of SEMC

377 Views
qxy111
Contributor I

该芯片的时钟引脚电平(外接DRAM)无法正常工作,正常烧录程序后,检查发现该时钟脚电平未改变

Labels (2)
0 Kudos
Reply
3 Replies

348 Views
mayliu1
NXP Employee
NXP Employee

Hi @qxy111 ,

感谢您关注恩智浦RT系列产品,很高兴为您服务。

RT1176 的 SEMC 外部引脚由 NVCC_EMC I/O 电源域 供电。因此,SEMC_CLK 的输出电平由 NVCC_EMC 的供电电压决定。正常情况下,其高电平应与设计所采用的 NVCC_EMC 电压一致,例如 1.8 V 或 3.3 V,而不是 1.1 V core 电压。

请首先确认以下硬件和软件配置:

1:您定制开发板是否正常上电,特别是 NVCC_EMC1 / NVCC_EMC2 电源是否正常 
2: 外接 SDRAM 的 VDD是否与 RT1176 的 NVCC_EMC 电压匹配 
3:SEMC 相关 pin mux、SEMC clock 是否已正确初始化 
4: SDRAM 初始化参数是否与实际使用的 SDRAM 器件匹配 
另外,SEMC_CLK 是高速时钟信号,建议使用示波器在芯片引脚附近测量,不建议使用万用表判断该信号是否正常。

同时建议您参考 MIMXRT1170-EVKB 开发板设计。该开发板的 SDRAM 接口已经过验证,可以用于原理图和软件配置的对比验证。

 
Best Regards
May
0 Kudos
Reply

375 Views
qxy111
Contributor I

内核 1.1V 信号无法抬升到 NVCC_EMC 电压

Tags (1)
0 Kudos
Reply

375 Views
qxy111
Contributor I
内核 1.1V 信号无法抬升到 NVCC_EMC 电压
0 Kudos
Reply