LCD1788 使用 7“ TFT LCD 问题

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

LCD1788 使用 7“ TFT LCD 问题

1,354件の閲覧回数
lpcware
NXP Employee
NXP Employee
Content originally posted in LPCWare by hujiafu on Fri Mar 18 04:35:07 CDT 2016
我的运行环境
LPC1788
CCLK@108MHz, PCLK@54MHz, EMCCLK@54MHz

当我使用 4.3寸 TFT LCD (480*272) 时,LCD_DCLK 为 6MHz, 此时一切正常, 屏正常显示
但当我使用 7寸 TFT LCD (800*480) 时,LCD_DCLK 为 36MHz(CCLK/3) , 此时再测量 LCD_DCLK 时,波形非常不好,基本上是三角波了,而且幅度很小大概从 1.8V - 2.8V 之间来回震荡。

大家帮忙看看,谢谢!
ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
1 返信

1,273件の閲覧回数
lpcware
NXP Employee
NXP Employee
bump
0 件の賞賛
返信