请问:
我看手册中,PORT配置寄存器中可以配置上拉或下拉电阻,这是干什么用的,当配置模式为GPIO的时候,那么输出形式是推挽还是开漏,最大输出电流是多少?最大输入电流是多少?
非常感谢知道的指导以下。
你好。
除非特殊注明的GPIO,一般的GPIO都是推挽式的。
最大输出电流和最大输入电流根据不同的产品会稍有不同,具体请参考相应产品的技术手册。谢谢。
希望我的回答可以帮助到你。
如果都是推挽输出,但是我在KL16Z手册里的第6页看到了有提到开漏输出,所以有点糊涂了,是不是PORT口本身是开漏,可以通过寄存器配置内部上拉或下拉,但是配置称GPIO模式的时候,pin脚输出就变成推挽的了?
你好。
本身GPIO的功能就是可以配置的。如果你把GPIO配置成OD的话,那么GPIO本身就没有驱动能力了。但是你如果没有使能驱动的功能的话,GPIO就是推挽输出的。
希望我的回答可以帮助到你。 谢谢。