La PC no reconoce la tarjeta

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 
已解决

La PC no reconoce la tarjeta

跳至解决方案
1,912 次查看
carlosquintana
Contributor I

Buenas noches, mi problema es este: Cuando conecto mi FRDM K64F a la PC por el USB (Open SDA) no aparece nada, sólo cuando presiono el botón de reset entra en modo bootloader. Esto sucedió luego de instalar el mbed Win Serial en el modo bootloader. Cómo hago para que vuelva a funcionar como al inicio, cuando aparecía la carpeta mbed?. Ahora no puedo cargar ningún programa desde el MCUXpresso. Saludos desde Perú y gracias de antemano.

1 解答
1,560 次查看
carlosquintana
Contributor I

Gracias por responder Sr. Víctor Jiménez. Utilizo Windows 7, probé con los

archivos binarios que me indicó pero no obtuve resultado. Luego probé con

otro archivo que encontré en un link del 2015 y sí me resultó. Adjunto una

copia de dicho archivo. Estoy muy agradecido por su ayuda, recién estoy

empezando con esta plataforma. Saludos

2018-08-14 15:06 GMT-05:00 Victor Jimenez <admin@community.nxp.com>:

NXP Community

<https://community.freescale.com/resources/statics/1000/35400-NXP-Community-Email-banner-600x75.jpg>

You have been mentioned

by Victor Jimenez

<https://community.nxp.com/people/victorjimenez?et=notification.mention> *in

Re: La PC no reconoce la tarjeta in NXP Community* - View Victor

Jimenez's reference to you

<https://community.nxp.com/message/1045909?commentID=1045909&et=notification.mention#comment-1045909>

在原帖中查看解决方案

2 回复数
1,560 次查看
victorjimenez
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello Quintana Carlos

Are you using Windows 10? If yes please refer the following page and see the note that is in red. You can follow the steps of the community post to resolve the issue.  

Another option (probably you want to try this first) download the OpenSDA v2.2 binary and load this into your bootloader. Link to download the OpenSDA v2.2

Hope it helps!

Victor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 项奖励
回复
1,561 次查看
carlosquintana
Contributor I

Gracias por responder Sr. Víctor Jiménez. Utilizo Windows 7, probé con los

archivos binarios que me indicó pero no obtuve resultado. Luego probé con

otro archivo que encontré en un link del 2015 y sí me resultó. Adjunto una

copia de dicho archivo. Estoy muy agradecido por su ayuda, recién estoy

empezando con esta plataforma. Saludos

2018-08-14 15:06 GMT-05:00 Victor Jimenez <admin@community.nxp.com>:

NXP Community

<https://community.freescale.com/resources/statics/1000/35400-NXP-Community-Email-banner-600x75.jpg>

You have been mentioned

by Victor Jimenez

<https://community.nxp.com/people/victorjimenez?et=notification.mention> *in

Re: La PC no reconoce la tarjeta in NXP Community* - View Victor

Jimenez's reference to you

<https://community.nxp.com/message/1045909?commentID=1045909&et=notification.mention#comment-1045909>