Ayuda con manejo de puertos FRDM-K64F

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Ayuda con manejo de puertos FRDM-K64F

1,360 Views
carlosquintana
Contributor I

¿Cómo se hace para enviar un valor numérico por el PORTA de una FRDM-K64F?. Sé que se puede hacer pin por pin, pero me interesa sacar un valor numérico de una sola vez. Por ejemplo en los PIC existe la función output_A(0x07) que hace que por el puerto A del micro aparezca el valor 7 (con el compilador PIC C), que es lo mismo que PORTA = 0x07 (con el compilador C18). Estoy utilizando el MCUXpresso IDE para programar mi FRDM-K64F. Agradezco de antemano su respuesta. Saludos

Labels (1)
0 Kudos
Reply
1 Reply

1,273 Views
victorjimenez
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello Quintana Carlos

In the following page you can download the SDK for the FRDM-K64F board. 

Within the SDK you will find all the drivers needed to work with all the peripherals of the board and also example projects that you can use as a guide for your final application. 

Hope it helps!

Victor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 Kudos
Reply