GUIDER V1.7.2出现白屏现象,白屏时整个软件卡死,只能通过任务管理器关闭

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

GUIDER V1.7.2出现白屏现象,白屏时整个软件卡死,只能通过任务管理器关闭

10,255 Views
alen-liao
Contributor III

我现在用1.7.2版本,window10的系统,这两天也出现了2次白屏。用着用着就白屏。不知道是否因为界面多而且复杂(每个UI界面使用的控件多)后就容易出现?而且还出现过两次按钮点击事件处理函数的代码自动拷贝到UI界面点击事件函数里,并自动删除(或丢失)窗体加载函数的处理代码。以上说的代码都是我在事件中添加的个人代码。

0 Kudos
Reply
7 Replies

6,373 Views
yyqx
Contributor I
出现白屏问题,原来没有出现白屏,后面增加组件1个全局参数触发led组件没有出现白屏,多个就出现是因为什么原因,求解答
0 Kudos
Reply

10,204 Views
alen-liao
Contributor III

我的工程是用1.6.1版本建立的。然后升级到1.7.2版本。感觉界面复杂后,整个GUIDER软件的反应速度都慢了。

0 Kudos
Reply

10,185 Views
Alex_Wang
NXP Employee
NXP Employee

Hi, @alen-liao 

我是Alex Wang,非常感谢您在社区提到白屏问题,我们想向您了解一些具体的信息。

您是否可以和我们分享一下出现白屏的工程?让我们来检查工程,查找具体原因。您是否还记得出现白屏前您执行了什么操作,还是说是随机出现的白屏?GUI Guider team对此问题非常关心,希望您可以给出详细的信息。

感谢您的理解与支持。如果方便的话,请邮件回复我。

Best regards, Alex

0 Kudos
Reply

10,177 Views
alen-liao
Contributor III

随机的。今天用到现在都没出现过白屏。

0 Kudos
Reply

10,173 Views
Alex_Wang
NXP Employee
NXP Employee

Hi, @alen-liao 

您好,是否可以分享一下出现白屏的工程。

Best regards, Alex

0 Kudos
Reply

10,198 Views
Alex_Wang
NXP Employee
NXP Employee

Hi, @alen-liao 

这是因为工程原始创建的版本和新版本不兼容造成的,我们也不在不断优化不同版本之间工程的兼容性问题。您可以使用最新版本重新创建工程。

非常抱歉给您带来的不便,谢谢您的理解与支持。

Best regards, Alex

0 Kudos
Reply

10,242 Views
Alex_Wang
NXP Employee
NXP Employee

Hi, @alen-liao 

您好!我想知道您的工程是否是GUI Guider 1.7.2创建?如果是之前版本创建的工程容易导致不兼容的现象出现白屏,我们GUI Guider团队也在不断优化不同版本之间的兼容问题。如果是GUI Guider 1.7.2创建工程出现白屏现象,是执行某个操作出现的,还是随机出现的。

非常抱歉给您带来的不便,我们会持续对版本稳定性进行优化,谢谢您的理解与支持。

Best regards, Alex

 

0 Kudos
Reply