symbol "_g_background_stack_size" undefined

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

symbol "_g_background_stack_size" undefined

2,400件の閲覧回数
ashfaq_quaraish
Contributor I

Hello:

I have a linking issue, I see the following error:

[LNK,2,6999,-1]: Error(E2077): In .unit "c0": symbol "_g_background_stack_size" undefined in C:/Freescale/CW_SC_3900FP_v10.8.3/SC/StarCore_Support/SmartDSP/lib/b4860_family/os_b4860_debug.elb(os.eln)

Relocation information:
relocation : ???
value : 0x0
address : 0x80030b00 (.oskernel_text_initialization(C:/Freescale/CW_SC_3900FP_v10.8.3/SC/StarCore_Support/SmartDSP/lib/b4860_family/os_b4860_debug.elb(os.eln))+0x118)
into : "_osActivate" FUNCTION
last symbol : "_g_background_stack"

タグ(1)
0 件の賞賛
返信
0 返答(返信)