ZigBee Pro is not compatible with MC13213...

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ZigBee Pro is not compatible with MC13213...

1,903 Views
simonpietro
Contributor II

Hi everybody, I'm using in my home application the MC13213 single-chip,BeeStack ZigBee 2007 with codeBase 3.0.2. My project started in 2008 and now unfortunately I can't change this single-chip on my board.

The codebase 3.0.2 has many bugs for network routing ..some of these bugsare resolved by codeBase 3.0.6 ZigBee Pro but it is not compatible with MC13213.

 

For all customer that have choosed MC13213 it is impossibile to use codeBase 3.0.6 ZigBee Pro.

My question to Freescale is :

Why does not Freescale make a chip MC13213 pin-to-pin compatible with ZigBee Pro?

And now what should i do for my project???

Someone has any suggestions??

 

Thanks to every body  


Labels (1)
0 Kudos
Reply
1 Reply

1,201 Views
admin
Specialist II

Buonasera,

  sto lavorando come  lei con la scheda MC13213 per realizzare una rete di sensori Wireless utilizzando l'implementazione Freescale dello standard ZigBee.

 

Mi chiedevo se  anche lei ha riscontrato problemi nel routing dei messaggi dagli EndDevice verso il Coordinator.

Ho visto che ha postato un secondo messaggio in cui richiedeva supporto per la piattaforma MC1322, le posso chiedere se la ragione per la quale ha abbandonato la piattaforma precedente è legata in qualche modo all'impossibilità di risolvere i problemi legati al routing dei pacchetti.

 

La ringrazio anticipatamente per l'attenzione che mi ha dedicato,  prima di leggere il suo messaggio non avevo preso in considerazione la possibilità che gli errori di routing fossero legati all'implementazione dello Stack.

 

La ringrazio di nuovo e le auguro una buona serata.

 

Paolo

 

P.S. I write thi letter on my own lenguage because I red your alias in the message.

 

Di nuovo buona serata

 

0 Kudos
Reply