Como programar un HC08

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Como programar un HC08

2,405件の閲覧回数
sruap
Contributor I

Buenas tardes, me gustaria saber cual son las conexiones fisicas basicas para poder programar un microcontrolador MC908AP16ACBE. Siempre he trabajo con coldfire o RS08 y en las hojas de datos de estos microcontroladores hay una seccion que se llama "Recommended System Connections", el cual se programan a traves del pin BKGD. Esta misma seccion no la encuentro en el primer controlador mencionado. 

 

Gracias

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
1 返信

1,907件の閲覧回数
Yongxin
NXP Employee
NXP Employee

Hello,

 

By Google translation I got it.

 

The program port for MC908AP16ACBE is MON08, it allows the connection of a background debugger, programming 

and debugging in real-time without using HC08 I/O resources.

 

For detail information about MON08 port, please find in page 14 of this link:

http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/user_guide/DEMO908AP64.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=User...

 

Best Regards,

Yongxin

0 件の賞賛
返信