Controlador para el suministro de agua de una vivienda

Document created by Rogelio Rosales de la Mora on Nov 14, 2013
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

 

Este proyecto se hizo teniendo en mente el consumo del agua en un hogar promedio para ayudar a no desperdiciarla; en un caso típico se tiene una cisterna a la que llega el agua directamente de la red de agua potable de la ciudad, también se cuenta con un tinaco y con una bomba de agua para trasladarla desde la cisterna.

 

Tanto el tinaco como la cisterna cuentan con 2 sensores de nivel de agua, un nivel alto y un nivel bajo... Por dar un ejemplo, cuando la cisterna se encuentre totalmente llena y el tinaco vacío, la bomba encenderá para enviar agua al tinaco y continuará subiendo agua hasta que el sensor alto del tinaco detecte que ya está lleno y entonces se apagará la bomba; cuando el tinaco empiece a vaciarse y el nivel alto no detecte agua la bomba no encenderá, lo hará hasta que el nivel bajo del tinaco no detecte agua, de ésta manera se evita que la bomba esté prendiendo y apagando si es que se utiliza solo el sensor alto para encender y apagar la bomba.

 

Un caso parecido será el de la cisterna; la cisterna solo enviará agua al tinaco si ésta se encuentra llena o si tiene un nivel medio de agua (por el hecho de estar mandando el líquido al tinaco) y en caso de estar vacía o aunque el nivel bajo esté detectando agua no prenderá la bomba hasta que el nivel alto detecte que ya está llena de nuevo, ésto para evitar (al igual que en el caso del tinaco) que con el simple cambio de un solo sensor esté prendiendo y apagando la bomba; es aquí donde se aplica la lógica y es el trabajo que hace en éste proyecto la tarjeta de freescale.

Attachments

Outcomes