Kinetis M0+ FAQ_外设模块相关

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Kinetis M0+ FAQ_外设模块相关

Kinetis M0+ FAQ_外设模块相关

1. Kinetis L系列外部IO中断分配问题(Tips about extern IO interrupt distribution of Kinetis L serious)

2. KL26通过UART的DMA方式发送数据包(Send data package through UART with DMA mode on KL26)

3. Freescale ARM Cortex-M系列软复位的使用方法

4.分享飞思卡尔KL25使用UART通信唤醒低功耗模式代码

5. 飞思卡尔KL系列低功耗特性和唤醒时间测试

6. BME学习心得(BME Study Notes)

7. 分享一个基于Kinetis KL25/KL26 USB读写U盘的例程

8. 如何实现Kinetis ADC自校准

9. Kinetis系列Flash烧写数据时写命令需要放到RAM中运行

10. Kinetis内部ADC转换速率探讨

11. KE02底层驱动库内部时钟Trim造成的UART通信不准的问题

12. Kinetis之教你将K60主频超到200MHz以上

13. 在Kinetis参考手册中快速找到芯片的Flash和SRAM地址空间分配

14. KL26 SD卡读写程序

15. KL03不能正常进入低功耗模式的原因及解决办法

16. 对Flash擦写数据时使用ESFC位以避免写冲突造成擦写失败(Using ESFC bit - Flash programming routines in Cotex M0+ kinetis MCU)

17. M0+单周期快速GPIO的使用方法

18. Kinetis 16-bit ADC+DMA+定时器实现AutoScan自动通道扫描采样

19. Kinetis将Flash保护打开造成程序下载失败的解决办法

20. 移植ARM CMSIS USB Stack的CDC类到飞思卡尔Kinetis KL25

21. I2C总线被挂起的原因和解决办法

22. 使用Kinetis系列中UART的IDLE Line功能识别帧结束

23. Kinetis K系列SPI接口设计注意事项

24. I2C从机地址左移一位的原因

25. Kinetis 使用eDMA完成串口接收功能

26. 移植ARM CMSIS USB Stack 的CDC类到飞思卡尔Kinetis KL26[Keil]​

27. KE 驱动库中UART中断问题​

28. KE驱动库中KE06 CAN Demo的遇到几个问题和说明​

29. 深入剖析Kinetis系列内部IO结构​

30. ARM Cortex-M4和Cortex-M0+中断优先级及嵌套抢占问题​

No ratings
Version history
Last update:
‎12-15-2014 07:32 AM
Updated by: