OK,废话不多说,项目名字就是车牌识别系统.
框图如下:
公司采用两组方案同时进行,性能比拼,那个方案好,最终产品就用哪一个!!!:smileysilly::smileysilly:
目前“敌人”用的是TI的方案,使用DSP来做处理,看重它的数字信号的处理能力,现在的问题是——摄像头驱动不起来,:heart:gaga...这不是我们的方案凸显其强大的优势就显示出来了吗?:smileycool::smileycool:
目前我们用的方案是i.MX6 + 摄像头AR0300的方案进行:smileycool:,与DSP方案的区别就是在于这个主控上!系统移植OK,WIFI移植OK,现在。。。调了好久好久的摄像头还是驱动不起来, AR0330驱动不起来了整个事情就挂了,what the story?!
各位大牛,有木有用i.MX驱动AR0330的方案啊?提供点思路
解決済! 解決策の投稿を見る。
你可以参考“/drivers/media/video/mxc/capture/ov5640_mipi.c”实现一个ar0330的驱动,需要注意的以下设置:
1.
static int ioctl_g_ifparm(struct v4l2_int_device *s, struct v4l2_ifparm *p)
{
if (s == NULL) {
pr_err(" ERROR!! no slave device set!\n");
return -1;
}
memset(p, 0, sizeof(*p));
p->u.bt656.clock_curr = 0;
p->if_type = V4L2_IF_TYPE_BT656;
p->u.bt656.mode = V4L2_IF_TYPE_BT656_MODE_NOBT_8BIT;
p->u.bt656.bt_sync_correct = 1; /* Indicate external vsync */
return 0;
}
2. IOMUXC_GPR13(iMX6S/DL)或IOMUXC_GPR1(iMX6D/Q), MIPI映射到那个virtual channel。
3. MIPI clock设置,mipi_csi2_reset(), drivers\mxc\mipi\mxc_mipi_csi2.c
mipi_csi2_write(info, 0x00000014, MIPI_CSI2_PHY_TST_CTRL1);
// 950-1000MHz :0x74 //999Mhz
// 900-950Mhz :0x54 //972Mhz
// 850-900Mhz :0x34 //900Mhz
// 800-850MHz :0x14 //849Mhz
// 750-800MHz :0x32 //783Mhz
// 700-750Mhz :0x12 //750Mzh
// 650-700Mhz :0x30 //699Mhz
// 600-650MHz :0x10 //648Mhz
// 550-600MHz :0x2e //600Mhz
// 500-550Mhz :0x0e //549Mhz
// 450-500Mhz :0x2c //486Mhz
// 400-450MHz :0x0c //450Mhz
// 360-400MHz :0x4a //399Mhz
// 330-360Mhz :0x2a //360Mhz
// 300-330Mhz :0x48 //330Mhz
// 270-300MHz :0x28 //300Mhz
// 250-270MHz :0x08 //270Mhz
// 240-250Mhz :0x46 //249Mhz
// 210-240Mhz :0x26 //240Mhz
// 200-210MHz :0x06 //210Mhz
// 180-200MHz :0x44 //198Mhz
// 160-180Mhz :0x24 //180Mhz
// 150-160MHz :0x04 //159Mhz
// 140-150MHz :0x42 //150Mhz
// 125-140MHz :0x22 //135Mhz
// 110-125MHz :0x02 //123Mhz
// 100-110Mhz :0x40 //108Mhz
// 90-100Mhz :0x20 //99Mhz
// 80-90Mhz :0x00 //90Mhz (default)
Weiwu, if your questions have been answered please close the DI by clicking Correct Answer button, otherwise please keep exchanging your comment here.
Thanks,
Yixing
你可以参考“/drivers/media/video/mxc/capture/ov5640_mipi.c”实现一个ar0330的驱动,需要注意的以下设置:
1.
static int ioctl_g_ifparm(struct v4l2_int_device *s, struct v4l2_ifparm *p)
{
if (s == NULL) {
pr_err(" ERROR!! no slave device set!\n");
return -1;
}
memset(p, 0, sizeof(*p));
p->u.bt656.clock_curr = 0;
p->if_type = V4L2_IF_TYPE_BT656;
p->u.bt656.mode = V4L2_IF_TYPE_BT656_MODE_NOBT_8BIT;
p->u.bt656.bt_sync_correct = 1; /* Indicate external vsync */
return 0;
}
2. IOMUXC_GPR13(iMX6S/DL)或IOMUXC_GPR1(iMX6D/Q), MIPI映射到那个virtual channel。
3. MIPI clock设置,mipi_csi2_reset(), drivers\mxc\mipi\mxc_mipi_csi2.c
mipi_csi2_write(info, 0x00000014, MIPI_CSI2_PHY_TST_CTRL1);
// 950-1000MHz :0x74 //999Mhz
// 900-950Mhz :0x54 //972Mhz
// 850-900Mhz :0x34 //900Mhz
// 800-850MHz :0x14 //849Mhz
// 750-800MHz :0x32 //783Mhz
// 700-750Mhz :0x12 //750Mzh
// 650-700Mhz :0x30 //699Mhz
// 600-650MHz :0x10 //648Mhz
// 550-600MHz :0x2e //600Mhz
// 500-550Mhz :0x0e //549Mhz
// 450-500Mhz :0x2c //486Mhz
// 400-450MHz :0x0c //450Mhz
// 360-400MHz :0x4a //399Mhz
// 330-360Mhz :0x2a //360Mhz
// 300-330Mhz :0x48 //330Mhz
// 270-300MHz :0x28 //300Mhz
// 250-270MHz :0x08 //270Mhz
// 240-250Mhz :0x46 //249Mhz
// 210-240Mhz :0x26 //240Mhz
// 200-210MHz :0x06 //210Mhz
// 180-200MHz :0x44 //198Mhz
// 160-180Mhz :0x24 //180Mhz
// 150-160MHz :0x04 //159Mhz
// 140-150MHz :0x42 //150Mhz
// 125-140MHz :0x22 //135Mhz
// 110-125MHz :0x02 //123Mhz
// 100-110Mhz :0x40 //108Mhz
// 90-100Mhz :0x20 //99Mhz
// 80-90Mhz :0x00 //90Mhz (default)