我正尝试在iMX6Q板子上面实现WiFi Display Sink的功能,
我看了以下这些文档,
i.MX_Android_Wi-Fi_Display_Sink_API_User's_Guide.pdf
i.MX_Android_Extended_Wi-Fi_Display_Sink_Release_Notes.pdf
但还是不知道该如何入手,
在我目前的编译环境下面,找不到p2p节点,
我尝试common\wifi\wpa_supplicant_overlay.conf下面配置p2p_disabled=0
然后发现wifi扫描不会停止,不知道是什么原因/
我看到这里https://community.nxp.com/message/343456?commentID=343456#comment-343456
需要0004-ENGR00266279-WFD-add-auto-scan-after-enabling-wfd.patch
1)请问这个patch从哪里下载?
2)请问有没有对Wifi Display Sink开发流程介绍的详细文档,谢谢。
Hello Wigros Sun,
那个patch应该是没用的,That patch must be no usefull.
应为我的系统是iMX6Q android6.0,Because I work on iMX6Q android6.0.
我是按照android_M6.0.1_2.1.0_docs(Android_User's_Guide.pdf)搭建的开发环境。
在
device\fsl\sabresd_6dq\init.rc
有下面的代码,
service p2p_supplicant /system/bin/wpa_supplicant \
-ip2p0 -Dnl80211 -c/data/misc/wifi/p2p_supplicant.conf \
-I/system/etc/wifi/p2p_supplicant_advance_overlay.conf -N \
-iwlan0 -Dnl80211 -c/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf \
-I/system/etc/wifi/wpa_supplicant_overlay.conf \
-O/data/misc/wifi/sockets -puse_p2p_group_interface=1 \
-e/data/misc/wifi/entropy.bin -g@android:wpa_wlan0
class late_start
socket wpa_wlan0 dgram 660 wifi wifi
disabled
oneshot
但是我找不到p2p_supplicant.conf这个源文件在哪里,请问这个从哪里下载?
Hello fanyiping fan,
你的情况,是属于WIFI还没有把p2p的工作方式调通,p2p_supplicant.conf你应该有2个来源: WIFI芯片的供应商提供给你,或者你尝试在android源码里找到(但是配置是否适合你的WIFI,不能确定)。
伟东