dear NXP teams:
IMX8MP平台,我使用的是wayland构建weston桌面。在三屏显示时,屏幕分别为HDMI,LVDS,MIPI。运行qt程序,显示一个qt程序窗口到指定的屏幕,qt程序窗口无法显示在指定的屏幕,qt程序窗口始终显示在鼠标光标位置的屏幕。只有将鼠标光标移动到想要显示屏幕上,才能显示到那个屏幕上。同样的条件下在其他嵌入式平台不会出现这种情况。请问大家遇到过相似的这个问题吗?如何解决的?
thanks all
@ NXP teams
请提供BSP版本,一个简单的测试demo以及测试方法。
Dear Zhiming_Liu:
麻烦您看看我这个问题。
@ygs 需要全屏显示吗
还在和R&D 讨论这个问题。
@Zhiming_Liu 好的,麻烦你们了。如果有结果了,告知一下我,谢谢,我着急用这个功能。
你们其他平台也是用的weston吗?
@Zhiming_Liu 是的,同样也是weston
其他平台是用的哪个版本的weston?还有其他平台是?
@Zhiming_Liu 用的都是weston 10.0.1,其他平台是:RK3588
目前还没有
OK