写入的MB的ID号会变化

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

写入的MB的ID号会变化

460 次查看
xiaobaby22
Contributor I

Hi,我在使用S32118的片子的时候,配置CAN的时候遇到了,调用FLEXCAN_DRV_ConfigRxMb接口偶发性写入MB的值成功,但不是初始化写入的值。

例如:我在初始化的时候配置了一个CAN ID是0x5E3,初始化完成后。我读出这个值确实是0x5E3,但是后续再读这个MB的寄存器的时候,却变成了0x1D4。这个接口只有初始化调用。所以不明白为什么会出现这种情况。

能提供一些支持么?

0 项奖励
回复
1 回复

443 次查看
Senlent
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi@xiaobaby22

提供可复现问题的工程,我看一下。

0 项奖励
回复