NXP Designs ナレッジベース

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

NXP Designs Knowledge Base

ディスカッション

ソート順:
本文说明在S32G3 RDB3板上,Uboot中使能PFE驱动时,需要加载PFE FW,默认Uboot中,PFE FW是放在SD/eMMC的FAT分区,通过文件系统访问来读取。本文说明如何修改为从QSPI NOR中读取。主要的应用场景是:  在烧写镜像时,需要Uboot通过网口来烧写内核镜像及rootfs。而此时SD/eMMC还没有分区,所以无法将PFE网口需要的FW放在FAT分区中。 目录 1    背景与相关资料... 2 1.1  问题背景... 2 1.2  需要的软件,工具与文档... 3 2    将Uboot PFE FW放在QSPI Nor上... 4 2.1  Uboot代码说明与修改... 4 2.2  测试... 6
記事全体を表示
本文说明在S32G上如何修改eMMC时钟,来避开200Mhz的或及倍频的频率EMI干扰检查点。 目录 1    背景说明和需要的资料... 2 1.1  背景说明... 2 1.2  需要的资料... 2 2    eMMC的硬件连接... 3 3    eMMC时钟初始化方法... 4 3.1  eMMC时钟源说明及修改目标... 4 3.2  M7+Bootloader方法(可选项) 6 3.3  ATF初始化方法... 7 4    修改eMMC时钟... 9 4.1  ATF的修改... 9 4.2  Uboot相关的修改... 9 4.3  非整除时钟的修改考虑... 10 5    测试结果... 11 update to V2,增加分数分频: 6    分数分频... 13 6.1  调试方法... 13 6.2  代码修改... 14 6.3   测试结果   15
記事全体を表示
本文说明如何配置MCAL ICU模块为GPIO Input。 默认的MCAL ICU模块是使用FTM输入为示例的。 本文采用软件版本为MCAL RTD 4.0.2 目录 1    背景与资料说明... 2 1.1  背景说明... 2 1.2  所需资料说明... 2 2    创建ICU工程... 3 2.1  打开工程... 3 2.2  编译与运行... 3 2.3  默认工程说明... 4 3    增加GPIO输入支持... 6 3.1  修改说明... 6 3.2  修改Port模块... 6 3.3  修改ICU模块... 7 3.4  Platform模块... 8 3.5  主测试程序修改... 9 3.6  测试结果... 10
記事全体を表示
本文说明S32G3 M7核Standby MCAL demo 详细情况及定制,并在进入Standby之前 调用QSPI 接口将QSPI NOR flash配置进入 deep power down模式,以节省用电。 目录 1    参考资料说明... 2 2    G2和G3 Demo的区别... 2 3    G3 MCAL Demo的实现... 4 3.1  修改UART驱动... 4 3.2  实现时钟关闭代码... 4 3.3  配置电源模式切换驱动... 5 3.4  配置唤醒源... 5 3.5  加入PMIC驱动... 6 3.6  主函数逻辑实现... 7 3.7  运行测试... 7 3.8  未来开发计划... 8 4    将QSPI NOR设置进入Deep Power Down模式... 8 4.1  Fls层的修改... 10 4.2  中间层的修改... 10 4.3  QSPI_IP层的修改... 13 4.4  主测试函数调用... 16 4.5  Fls驱动的测试... 17 5    将Deep Power Down功能集成到STANDBY工程中并测试    18 5.1  EB配置... 18 5.2  主测试函数与编译修改... 20 5.3  运行测试... 21
記事全体を表示
现在越来越多的客户,对于S32G PFE在master/slave的使用有了需求。 但是,PFE只有4个HIF接口,HIF0~HIF3,而PFE有3个EMAC口,以及LLCE2PFE也需要要给HIF,从而HIF成为一个关键资源。 同时,有些客户需要从A核,M核的业务考量,A核和M核的网络不仅要和外部设备进行通信,同时A核和M核内部也有通信需求,并且需要把业务报文和管理报文分离,这就对PFE master/slave的使用场景有了更多变化,以及对各种配置有了更多需求。 因此,针对PFE/Slave的几种使用典型的使用场景,进行配置。
記事全体を表示
在进行时钟同步时,目前S32G2/G3有一种很典型的使用场景: Grand master clock  <-> S32G PFE <-> 其余连接在PFE 某些 eMAC口上的设备 外部的grand master clock,连接在PFE的一个eMAC上,要同步S32G以及连接在PFE其余eMAC上的设备时钟。 但是S32G2/G3的PFE仅仅是支持timestamp,对于将S32G PFE设置成交换机使用时,PFE不能实现Transparent clock的功能。 因此,本文讨论将PFE + S32G SoC当作Transparent clock,以及将PFE + S32G当作boundary clock,来同步S32G以及其余部件的时钟。
記事全体を表示
This doc explain bootloader secure boot feature and how to re-develop it to support: .FW update .OTP attribute access .IVT protect: 目录 1 参考资料 .................................................................... 2 2 S32G Secure Boot说明 ............................................. 2 2.1 IVT头格式与Secure Boot相关 ................................ 3 2.2 Secure Boot流程 .................................................... 3 2.3 Secure Boot配置 .................................................... 4 2.4 Secure Boot涉及到的HSE内容 ............................... 6 3 环境搭建 .................................................................... 7 3.1 搭建编译环境 .......................................................... 7 3.2 IVT镜像制造 ........................................................... 7 3.3 镜像烧写 ................................................................. 8 3.4 Bootloader Secure Boot测试 .................................. 8 4 Bootloader Secure Boot代码与功能说明 ................... 9 4.1 EB配置说明: ........................................................ 9 4.2 EB生成代码说明: ............................................... 15 5 定制1:HSE FW update .......................................... 22 5.1 代码开发 ............................................................... 22 5.2 测试 ...................................................................... 25 6 定制2:HSE OTP Attribute设置 ............................... 26 6.1 代码开发 ............................................................... 26 6.2 模拟测试 ............................................................... 33 7 定制3:IVT签名 ....................................................... 35 7.1 代码开发 ............................................................... 35 7.2 模拟测试 ............................................................... 40 Contents 1 Reference Materials .................................................. 2 2 S32G Secure Boot ..................................................... 3 2.1 IVT header format for the Secure Boot part .......... 3 2.2 Secure Boot Flow ................................................... 3 2.3 Secure Boot Configuration ..................................... 4 2.4 HSE background of Secure Boot ........................... 6 3 Build the Project ........................................................ 7 3.1 Build the Compiling Environment ........................... 7 3.2 Create IVT Image ................................................... 7 3.3 Burning Image ........................................................ 8 3.4 Bootloader Secure Boot Testing ............................ 9 4 Bootloader Secure Boot Codes and Function Description 9 4.1 EB Configuration .................................................... 9 4.2 EB output codes ................................................... 15 5 Customization 1:HSE FW update ......................... 22 5.1 Codes development ............................................. 23 5.2 Testing ................................................................. 26 6 Customization 2:HSE OTP Attribute Setting ......... 26 6.1 Code Development .............................................. 27 6.2 Simulation test ...................................................... 34 7 Customization 3:IVT Signature ............................. 36 7.1 Codes Development ............................................. 36 7.2 Simulation Testing ................................................ 40  
記事全体を表示
本文说明了S32G如何储存mac地址,包括dts保存,systemd指定和fuse保存的办法: 目录 1 需要的软件................................................................. 2 2 背景说明 .................................................................... 2 3 PFE eMAC MAC地址说明 ......................................... 2 3.1 DTS配置 ................................................................. 2 3.2 源代码说明 ............................................................. 3 3.3 测试 ........................................................................ 4 4 GMAC0 MAC地址说明 .............................................. 4 4.1 DTS配置 ................................................................. 4 4.2 源代码说明 ............................................................. 4 4.3 SystemD脚本 ......................................................... 5 4.4 固定GMAC MAC地址的修改办法 ........................... 6 5 用Uboot命令烧写FUSE MAC地址项 .......................... 7 6 修改为从fuse中获得GMAC0 MAC地址 ...................... 9 6.1 Uboot代码修改 ....................................................... 9 6.2 Uboot写MAC寄存器说明 ...................................... 10 6.3 测试 ...................................................................... 10  
記事全体を表示
本文为如下G2版本的升级篇,使用G3+更新的软件 目录 1    需要的软件与工具... 2 1.1  软件工具与文档... 2 1.2  开发说明... 3 2    测试软件安装编译说明... 3 2.1  安装LLCE Logger驱动... 3 2.2  编译LLCE驱动测试程序(以CAN Logger 为例) 4 2.3  Logger Demo功能说明... 5 2.4  M7 BootLoader ATF镜像冲突检查... 7 2.5  LLCE Logger Demo去掉CLOCK INIT. 9 2.6  LLCE Logger Demo去掉MCU 相关INIT. 10 2.7  LLCE Logger Demo程序去掉PORT INIT. 10 2.8  中断冲突说明... 10 2.9  去掉其它无用初始化... 11 3    Bootloader工程说明... 11 3.1  关掉XRDC支持... 12 3.2  关掉eMMC/SD支持(可选) 13 3.3  关掉secure boot(可选) 14 3.4  增加LLCE 驱动所需要的PORT 的初始化... 15 3.5  解决Bootloader,MCAL 与Linux 的clock 冲突... 16 3.6  配置A53 Boot sources: 34 3.7  配置M7 Boot sources: 36 3.8  关闭调试软断点... 37 3.9  编译Bootloader工程... 38 3.10 制造Bootloader的带IVT的镜像... 39 3.11 烧写镜像... 41 4    Linux LLCE logger功能修改... 42 4.1 ATF的修改... 42 4.2 Linux中关于LLCE配置... 44 4.3 LLCE相关初始化冲突说明... 45 5    测试... 46 5.1  硬件连接... 46 5.2  LLCE logger 测试过程... 46 S32G Boot customization doc how to run bootloader to run mcal&linux https://community.nxp.com/t5/NXP-Designs-Knowledge-Base/S32G-Bootloader-Customzition/ta-p/1519838
記事全体を表示
doc&project&patch&script explain to support GD qspi nor in lauterbach, flash tool,ivt,fls mcal, fls bootloader and linux 目录 1    背景和参考资料... 2 1.1  背景说明... 2 1.2  参考资料... 3 1.3  硬件连接... 5 2    Lauterbach脚本驱动开发(可选) 5 2.1  准备参考脚本... 5 2.2  QuadSPI_ReadID.. 6 2.3  配置QSPI NOR为DOPI模式... 7 2.4  使用DOPI模式 READ_8DTRD.. 10 2.5  测试结果... 13 3    Flash tool算法镜像开发... 14 3.1  Flash SDK实现的算法... 15 3.2  开发新的flash源代码... 17 3.3  测试结果... 20 4    开发IVT参数头... 22 4.1  S32G QSPI控制器配置区别... 24 4.2  QSPI的配置区别... 28 4.3  测试结果... 29 5    开发MCAL Fls驱动... 30 5.1  MCAL Fls驱动工程说明... 30 5.2  FlsMem配置页... 34 5.3  MemCfg配置页... 35 5.4  测试结果... 49 6    开发Bootloader工程中Fls驱动... 51 6.1  Bootloader工程说明... 51 6.2  Bootloader与MCAL Fls驱动的不同点... 53 6.3  镜像打包... 54 6.4  测试结果... 56 7    开发Linux驱动(可选) 57 7.1  Linux GD驱动支持情况... 57 7.2  时钟相关的修改... 58 7.3  在DTS中增加GD flash的支持... 60 7.4  修改源代码增加flash信息结构体... 61 7.5  修改源代码中flash的fixup支持DTR模式... 62 7.6  Turning dummy值解决读错位的问题... 64 7.7  测试结果... 65
記事全体を表示
本文说明S32G HSE On-demand SMR验证的应用方法,本文演示的示例应用为: Secure Bootloader对Linux Bootloader fip.bin的验证 目录 1    背景说明与参考资料... 2 1.1  背景说明... 2 1.2  参考资料... 3 2    S32G On-demand SMR Verification说明... 4 2.1  SMR Verify的说明... 4 2.2  On-demand SMR Verify. 4 3    环境搭建... 5 3.1  EB配置说明... 5 3.2  ATF编译说明... 8 3.3  镜像烧写... 9 4    Bootloader代码开发... 9 4.1  OnDemand SMR install 9 4.2  OnDemand SMR verify. 13 5    测试... 16 5.1  Lauterbach跟踪... 17 5.2  Fip.bin破坏实验... 19 5.3  硬件确认... 19   This application doc explains the application method of S32G HSE On_demand SMR verification. The example application demonstrated in this doc is: Secure Bootloader verification of Linux Bootloader fip.bin This application doc explains the application method of S32G HSE On_demand SMR verification. The example application demonstrated in this doc is: Secure Bootloader verification of Linux Bootloader fip.bin Contents 1    Background Description and Reference Materials. 2 1.1  Background Description. 2 1.2  Reference Materials. 3 2    S32G On-demand SMR Verification. 4 2.1  SMR Verify. 4 2.2  On-demand SMR Verify. 4 3    Build the Development Environment 5 3.1  EB Configuration. 5 3.2  ATF Compiling. 8 3.3  Burn Image. 9 4    Bootloader Codes Development 9 4.1  OnDemand SMR install 9 4.2  OnDemand SMR verify. 13 5    Testing. 16 5.1  Lauterbach Tracking. 16 5.2  Fip.bin Broken Test 19 5.3  Probe the Hardware. 19
記事全体を表示
本文探讨了如何解决i.MX8MP EMC测试遇到的问题,主要针对辐射超标问题。除了硬件方案,着重探讨了LVDS展频等软件方案。
記事全体を表示
本文说明S32G LLCE CAN Linux驱动的 快速测试方法。 目录 1 参考资料 .................................................................... 2 1.1 参考资料 ................................................................. 2 1.2 版本匹配说明 .......................................................... 2 2 环境搭建 .................................................................... 3 2.1 使用Yocto编译 ........................................................ 3 2.2 使用Standalone编译 ............................................... 4 3 测试 ........................................................................... 5 3.1 硬件连接 ................................................................. 5 3.2 测试方法 ................................................................. 6 4 LLCE CAN Linux驱动说明 ......................................... 7 4.1 DTS ........................................................................ 7 4.2 源代码 .................................................................... 9  
記事全体を表示
This application note explain how to run M kernel PFE master and A kernel PFE slave demo without bootloader support. chinese version: 在真实的产品中,一般会使用一个基于M7_0核的bootloader来启动M和A核,这个bootloader负责所有M核和A核资源的初始化,解决M核和A核的资源冲突,并且启动M和A核。所以理论上运行M PFE Master Mcal驱动加A PFE Slave Linux驱动也是需要一个bootloader的。参考文档《S32G_Bootloader_V*》,Johnli,可以在公开community上搜索获得。 本文讨论一种简易的办法,就是: S32G3 RDB3板子配置为SDcard启动,插入SDcard,里面放有PFE SLAVE驱动的Linux镜像。 上电启动后运行PFE Master工程的lauterbach调试脚本:run_main_G3_REV1_1.cmm,这个脚本会重启整个S32G3。 然后在脚本中用wait 10S的操作,这个时候Linux已经启动,并且使用Uboot的代码调用ATF来完成PFE相关pre-init, partition reset和时钟与管脚初始化(如上分析, EMAC0~2的RGMII IOMUX已经配置好),然后Slave驱动会等待一段时间,等MCAL Master驱动加载,继续运行PFE Master MCAL代码后,Linux端Slave驱动也加载正确。然后就可以测试整个M Master/A Slave Demo。 总结:以上办法实际上是把bootloader应该做的PFE相关硬件初始化工作由Linux来完成,以便快速搭建Demo,这样客户在做真实的产品开发时,可以做为一个NXP release的标准参考。
記事全体を表示
this doc explain the HSE crypto driver and how to develop new feature 目录 1 参考资料 .................................................................... 2 1.1 参考资料 ................................................................. 2 1.2 版本匹配说明 .......................................................... 3 2 HSE FW服务 ............................................................. 3 2.1 服务描述符 ............................................................. 3 2.2 服务编号 ................................................................. 4 2.3 服务请求和响应 ...................................................... 6 2.4 服务执行 ................................................................. 9 2.5 Crypto驱动AES示例使用到的服务 ........................ 18 3 环境搭建 .................................................................. 19 3.1 安装与编译 ........................................................... 19 3.2 运行Demo ............................................................ 21 4 Crypto驱动代码与功能说明 ...................................... 23 5 定制1:增加GetAttribute功能 .................................. 28 6 CmacCtr Demo简介 ................................................. 31 7 SymmetricPrimitive Demo简介 ................................ 32 8 总结 ......................................................................... 34 9 其它注意事项 ........................................................... 34
記事全体を表示
Dear All: Customer has encountered eMMC boot failure issue in their i.MX8X platform, finally we confirmed this issue related to external pull-up resistors on DAT0~7 and CMD pins to comply with eMMC SPEC. Please refer to attached "Case Study-i.MX8X boards eMMC boot failure issue.pdf". Thanks.
記事全体を表示
This doc explain how to support a new QSPI nor for boot, SDK and Linux, Contents as follows: 目录 1 硬件设计 .................................................................... 2 2 所需工具和相关资料 .................................................. 5 3 ROM Code的启动流程 ............................................... 5 4 S32G QSPI NOR flash配置表头定制 ......................... 7 4.1 S32G QSPI NOR启动配置表信息 .......................... 7 4.2 目前支持的配置表头分析说明 ............................... 10 4.3 LUT构成与Flash write Data说明 ........................... 16 4.4 具体分析已有的配置表头的LUT与Flash write Data的 配置方法 ...................................................................... 22 4.5 支持一款新的QSPI NOR Flash示例1:Micron........ 28 4.6 支持一款新的QSPI NOR Flash示例2:Winbond .... 31 5 使用IVT打包配置头 .................................................. 33 6 使用IVT工具中的flash image工具烧写镜像到QSPI NOR 中 34 7 软件定制M7 ............................................................. 35 8 软件定制uboot ......................................................... 37 9 软件定制Linux Kernel .............................................. 40 9.1 支持美光8bit DDR 模式(未验证) .......................... 44 9.2 支持1bit SDR fast read 模式 ............................... 46 10 Debug过程中需要注意的几点 .................................. 49 10.1 启动时ROM Code读取QSPI NOR时钟仅有12Mhz左 右 49 10.2 比较大的镜像如果不加参数头,无法从QSPI-NOR上启 动 55   add a new doc for lauterbach driver: S32G How to Develop the QSPI-Nor Lauterbach Script 目录 1    背景和参考资料... 2 1.1  背景说明... 2 1.2  参考资料... 2 2    高速读开发流程... 3 2.1  时钟相关修改... 5 2.2  Lut配置说明... 6 2.3  QSPI NOR控制器配置... 12 2.4  QuadSPI_Write32BytesDOPI读函数分析... 15 2.5  增加AHB read寄存器配置... 17 2.6  测试结果... 18 3    高速写开发流程... 19 3.1  Erase lut分析及调用... 19 3.2  Write lut分析及调用... 21 3.3  测试结果... 22 3.4  Lauterbach烧写镜像脚本说明... 22
記事全体を表示
本文说明在STR Resume后,如何解决M 核与A核的GPIO状态冲突的问题,并简单剖 析了Linux GPIO驱动。 目录 1 背景说明与参考资料 .................................................. 2 1.1 背景说明 ................................................................. 2 1.2 参考资料 ................................................................. 2 2 S32G linux GPIO驱动说明 ......................................... 3 2.1 SIUL2 GPO功能说明 .............................................. 3 2.2 Linux GPIO驱动DTS .............................................. 4 2.3 Linux GPIO驱动初始化 ........................................... 6 3 Rework办法 ............................................................... 7 3.1 SIUL2 GPO驱动PM函数 ........................................ 7 3.2 Rework方法 ............................................................ 9 4 测试办法 .................................................................. 10
記事全体を表示
Chinese version   S32G的partition off流程要求核稳定的进 入到WFI状态,本文说明如何修改Linux内核, 在A53 Linux关机或kernel panic时,如何让所 有A53 Core进入WFI。 目录 1 背景说明与参考资料 .................................................. 2 1.1 背景说明 ................................................................. 2 1.2 参考资料 ................................................................. 5 1.3 测试工具 ................................................................. 6 2 Panic ......................................................................... 7 2.1 Panic代码流程分析 ................................................. 7 2.2 BSP30修改说明(Non-ATF) ................................... 10 2.3 BSP36修改说明(ATF) .......................................... 15 3 Poweoff ................................................................... 17 3.1 Poweroff代码流程分析 ......................................... 17 3.2 BSP30修改说明(Non-ATF) ................................... 19 3.3 BSP36修改说明(ATF) .......................................... 20 4 Reboot情况说明 ....................................................... 20 5 STR情况说明 ........................................................... 21
記事全体を表示
由于NXP之前使用的git服务器codeaurora已经永久性关闭,本文说明针对S32G如何迁移到github服务器的方法。 目录 1    服务器迁移情况说明... 2 2    参考文档和工具... 4 3    Yocto迁移说明... 4 3.1  从头开始新建Yocto工程说明... 4 3.2  对已有Yocto工程的迁移说明... 6 3.3  Migrate.sh的帮助... 7 4    独立编译迁移说明... 10 4.1  PFE独立编译... 11 4.2  IPCF独立编译... 13
記事全体を表示