我們使用LPC4357板子,加掛了一個128MBit的SDRM在DYCS0,已能對它讀寫
因目前內部ram只有136k,我們想把它當成外部的ram給程式運行時使用
請問要如何做?謝謝
楼主你好!
我看到一篇类似的LPC1788的博文,你先参考看看:
http://blog.csdn.net/lgd370323/article/details/48580387
如果还有问题,欢迎继续交流!
Have a great day,
Kerry
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kerry您好
首先感謝您的回覆
我試著依提供的方法採用linker的設定
但要燒code到板子上時,發現因為是寫在0x1a位置(bank-A)
會出現沒有程式要燒的訊息,故此法可能不行
因為我的環境是freeRTOS+lwip 使用heap_3.c,lwip(#define MEM_LIBC_MALLOC=1)
http服務跑起來會怪怪,才想說是否能用外部ram來跑
不知是否有其他建議 ?
謝謝