未改动任何地方,出现active faults

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

未改动任何地方,出现active faults

1,126件の閲覧回数
melanie
Contributor III

 

代码未更改,硬件环境也没有变化,突然出现如下图所示的问题,程序无法正常运行。

请问这是什么原因导致的?

melanie_0-1661765608381.png

 

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
1 返信

1,117件の閲覧回数
jeremyzhou
NXP Employee
NXP Employee

Hi @melanie ,
非常感谢使用NXP产品,很高兴为你提供技术支持!
在右上角的调试框中,罗列出了函数的调用过程,可以方便你追踪问题所在,你可以先仔细查找一下。

jeremyzhou_0-1661824000185.png

Have a great day,
TIC

-------------------------------------------------------------------------------
Note:
- If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!

 

- We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored
Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time.
-------------------------------------------------------------------------------

0 件の賞賛
返信