大家好!
我使用的是IMX6Q Linux3.14.52的LINUX的BSP。
之前LVDS都是正常的,但是最近调试一个800*480的屏,这个屏的clock是33M的。
我发现将ldb的clock-frequency设置为33M的时候,实际输出是38M.
我之前设置成40多M的时候,都是正常的,想设置多少输出就是多少。
我测试发现,现在是如果大于38M,那么设置为多少,实际输出就是多少M。
但是如果设置值小于38M,例如我设置的是33M、26M,实际输出都是38M。
请问有谁碰到过这个问题,怎么解决这个问题。
pls refer to the link as below:
谢谢,参考你的回复问题已经解决了