你好:
imx6ul 最多可以支持多少通道的在TDM 模式下?谢谢
但是我在6UL 的文档里没有看到关于TDM 的描述啊。反而在6ULL的文档里看见到了TDM 的描述,但是是ESAI 里面。6UL是没有ESAI 的对吧。
是不是只有ESAI 才能支持TDM ,SAI 是不是不支持的。还是都支持。就6ul,6ull 而言。
SAI也支持的。
伟东
6ULL里面有的,6UL都有,可能在6UL的RM里没有写。所以,您完全可以参考6ULL的资料。因为6ULL是6UL的简化版本。
TDM 模式下,最多可以32个通道。
Weidong