안녕하세요
저희는 Apalis iMX8를 활용하여 캐리어보드를 설계하려고 합니다.
데이터시트를 보면 , VDD_USDHC2_1P8_3P3 Symbol은 최대 전류 35mA까지 사용이 가능하다고 기재되어 있습니다.
그래서 Symbol에 해당하는 LSIO_GPIO5_IO24,LSIO_GPIO5_IO25,LSIO_GPIO5_IO26,
LSIO_GPIO5_IO27, LSIO_GPIO5_IO28, LSIO_GPIO5_IO29의 SOM 핀을 각각 Sink Current를 10,8,5,3,3,3 mA 이렇게 해서 총 35mA 이내로 사용해도 될까요? 아님 각 핀 당 최대 전류가 제한되어있나요?
Source Current도 마찬가지로 동일하게 구성해도 문제 없겠죠?
Hello,
You can drive current from pins according to drive strength. I suggest you take a look on next chapters of datasheet:
- Single-voltage 1.8 V GPIO output buffer drive strength
- Single-voltage 3.3 V GPIO output buffer drive strength
Best regards.
Hello there.
What we want to know is the maximum current that can be output from one GPIO Pin.
We also want to know if the maximum output current is different for each pin or for each GPIO Group.
Thanks
Hello,
According to internal team, the processor can provide a maximum current of 12mA as a GPIO output.
Best regards.