S32G274rdb2的BSP35.0的ATF程序

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

S32G274rdb2的BSP35.0的ATF程序

605 次查看
sdx111
Contributor I

请问S32G274rdb2的BSP35.0的ATF程序哪一部分是在RAM运行的,从哪里开始就在DDR中运行了?

0 项奖励
回复
3 回复数

494 次查看
chenyin_h
NXP Employee
NXP Employee

您好, @piaochunri 

如果您使用BSP中的默认配置,是不需要额外配置的。

如果您有新的问题,可以在community中直接发新的帖子,谢谢

 

Best Regards

Chenyin

0 项奖励
回复

579 次查看
chenyin_h
NXP Employee
NXP Employee

您好,感谢提出宝贵问题

NXP AUTO BSP实现了ATF中的两个部分:BL2和BL31。

其中BL2运行在SRAM中,而BL31运行在DDR中

 

Best Regards

Chenyin

0 项奖励
回复

541 次查看
piaochunri
Contributor II

请问这个ATF运行完会自动运行uboot吗,需要什么额外的配置吗

0 项奖励
回复