S32G274rdb2的BSP35.0的ATF程序

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

S32G274rdb2的BSP35.0的ATF程序

378件の閲覧回数
sdx111
Contributor I

请问S32G274rdb2的BSP35.0的ATF程序哪一部分是在RAM运行的,从哪里开始就在DDR中运行了?

0 件の賞賛
返信
3 返答(返信)

267件の閲覧回数
chenyin_h
NXP Employee
NXP Employee

您好, @piaochunri 

如果您使用BSP中的默认配置,是不需要额外配置的。

如果您有新的问题,可以在community中直接发新的帖子,谢谢

 

Best Regards

Chenyin

0 件の賞賛
返信

352件の閲覧回数
chenyin_h
NXP Employee
NXP Employee

您好,感谢提出宝贵问题

NXP AUTO BSP实现了ATF中的两个部分:BL2和BL31。

其中BL2运行在SRAM中,而BL31运行在DDR中

 

Best Regards

Chenyin

0 件の賞賛
返信

314件の閲覧回数
piaochunri
Contributor II

请问这个ATF运行完会自动运行uboot吗,需要什么额外的配置吗

0 件の賞賛
返信