Hi,
Here, two versions of a function to go to STOP, waking up by means of a timer in a case and from LIN in other one.
//--------------------------Analog Die
//MCR(0x016) Mode Control Register pag. 53 de MM912F634_V06.pdf
// --- --- --- --- --- --- MODE1 MODE0
//Para pasar a STOP ponemos MODE0 a ON
#define STOP_U8 (0x01U)
#define NORMAL_U8 (0x00U)
#define MS_ANTES_DE_STOP_U16 (50U) //Antes de pasar a STOP ''
//*****************************************************************************
//@fn halMcuStop
//
//@brief Pone el uC en STOP
//
//@param _SOFT_BOOL b8dooropen. A TRUE_B8 indica que la puerta estaba abierta
// antes del bajo consumo.
//
//@return none
//En esta función se prima la velocidad de ejecución por lo que se introduce
//código en línea en vez de usar funciones.
//*****************************************************************************
#if defined(MASTER)
void halMcuStop(_SOFT_BOOL b8dooropen)
{
volatile _SOFT_U8BITS u8data_read;
u8mode_cpu = STOP_MODE_U8;
halTIMStop(); //This method stops the TIM module
// El ADC está detenido y con la interrupción deshabilitada en este punto. No se requiere ninguna acción
halRTIStop(b8dooropen); //Prepara el RTI para modo STOP. El timer seguirá corriendo.
halMcuWaitMs(MS_ANTES_DE_STOP_U16);
if (b8dooropen == FALSE_B8){
while(u8mode_cpu == STOP_MODE_U8){
halSPIStop(); //Desactivo el módulo SPI para reducir consumo
MCR = STOP_U8; // Put analog die to STOP mode
asm ANDCC #0x6F; // enable STOP instruction
asm STOP; // put core to STOP mode
asm NOP;
//En el master el MCU despierta al Analog Die
MCR = NORMAL_U8; //Analog die in NORMAL mode.
u8data_read = WSR;
halSPIStart(); //Activo el módulo SPI para leer puerta
//En el master se escruta el estado de la puerta
CS_INPUT = N_ON_U8; //Leemos detector de puerta
(void)halPutchSpi(SPI_CONTROL_READ_BYTE_U8); //Cabecera preeliminar para lectura
(void)halPutchSpi(ADDR_GPIO_U8); //Dirección registro de IOs
u8data_read = halPutchSpi(NO_OP_U8); //Byte enviado sin importancia
CS_INPUT = N_OFF_U8;
if ((u8data_read & (DET_PUERTA_MASK_U8 | WATCH_DT_MASK_U8)) != (DET_PUERTA_MASK_U8 | WATCH_DT_MASK_U8)){
u8mode_cpu = RUNNING_MODE_U8; //Puerta abierta
// (void)SEQ_AddEvent(eDOORopen); //Puerta no cerrada.
}//((u8data_read & WATCH_DT_MASK_U8) == INPUT_DIG_ACTIV_U8)
}//(u8mode_cpu == STOP_MODE_U8)
}//(b8dooropen == FALSE_B8)
else{
while(u8mode_cpu == STOP_MODE_U8){
halSPIStop(); //Desactivo el módulo SPI para reducir consumo
MCR = STOP_U8; // Put analog die to STOP mode
asm ANDCC #0x6F; // enable STOP instruction
asm STOP; // put core to STOP mode
asm NOP;
//En el master el MCU despierta al Analog Die
MCR = NORMAL_U8; //Analog die in NORMAL mode.
u8data_read = WSR;
halSPIStart(); //Activo el módulo SPI para leer puerta
//En el master se escruta el estado de la puerta
CS_INPUT = N_ON_U8; //Leemos detector de puerta
(void)halPutchSpi(SPI_CONTROL_READ_BYTE_U8); //Cabecera preeliminar para lectura
(void)halPutchSpi(ADDR_GPIO_U8); //Dirección registro de IOs
u8data_read = halPutchSpi(NO_OP_U8); //Byte enviado sin importancia
CS_INPUT = N_OFF_U8;
if (((u8data_read & (DET_BOTE_MASK_U8 | WATCH_DT_MASK_U8)) != (DET_BOTE_MASK_U8 | WATCH_DT_MASK_U8)) ||
(u8data_read | (DET_PUERTA_MASK_U8 ^ COMP_O_EX_U8)) != (DET_PUERTA_MASK_U8 ^ COMP_O_EX_U8)){
u8mode_cpu = RUNNING_MODE_U8; //Puerta abierta
// (void)SEQ_AddEvent(eDOORopen); //Puerta no cerrada.
}//((u8data_read & WATCH_DT_MASK_U8) == INPUT_DIG_ACTIV_U8)
}//(u8mode_cpu == STOP_MODE_U8)
}//NO (b8dooropen == FALSE_B8)
halInitWatchdog();//20/04/2010 5:06:40 Se pone delante. Primero se configura el time-out
//del watchdog
halRTIStart();
halTIMStart();
//halInitWatchdog();
}//Fin de halMcuStop
#endif // defined(MASTER)
#if defined(SLAVE)
void halMcuStop(void)
{
u8mode_cpu = STOP_MODE_U8;
halTIMStop(); //This method stops the TIM module
// El ADC está detenido y con la interrupción deshabilitada en este punto. No se requiere ninguna acción
halSPIStop(); //Desactivo el módulo SPI para reducir consumo
halMcuWaitMs(MS_ANTES_DE_STOP_U16);
MCR = STOP_U8; // Put analog die to STOP mode
asm ANDCC #0x6F; // enable STOP instruction
asm STOP; // put core to STOP mode
asm NOP;
//En el esclavo el Analog Die (LIN) despierta al MCU
u8mode_cpu = RUNNING_MODE_U8;
halInitWatchdog();//20/04/2010 5:06:40 Se pone delante. Primero se configura el time-out
//del watchdog
halSPIStart(); //Activo el módulo SPI
halTIMStart();
//halInitWatchdog();
}//Fin de halMcuStop
#endif //defined(SLAVE)
Thank you very much,I Understand.
Analog Die and MCU Die need different commands.
hi javier
i have a question about mm912 MCU (S12 family) i will be so appreciated if you help me.
you use
MCR = STOP_U8; // Put analog die to STOP mode
asm ANDCC #0x6F; // enable STOP instruction
asm STOP; // put core to STOP mode
but after asm STOP there is no clock and cpu completely stopped. how program can continue after this line?
moreover i dont know what is the effect of MCR=01 because without MCR=01 and just by ANDCC=0x6F and asm STOP . we enter in Stop mode
Hi Alireza,
We had two cases: SLAVE and MASTER.
We needed a external source like LIN (ANALOG DIE) and another internal such as the RTI timer, keep running, to wake-up the MCU and to continue running the code.
Best Regards