MPC8309 的IBIS文件

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

MPC8309 的IBIS文件

1,106件の閲覧回数
dufanrong
Contributor I

Hi,

哪里能得到MPC8309的PCB仿真文件?  或请发送到邮箱 dufanrong@163.com

谢谢!

aDu

タグ(2)
0 件の賞賛
返信
2 返答(返信)

978件の閲覧回数
lunminliang
NXP Employee
NXP Employee

Hi,

你好,我已联系了你的 dufanrong@163.com邮箱。


Have a great day,
Lunmin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 件の賞賛
返信

978件の閲覧回数
dufanrong
Contributor I

Lunming,

Thank you very much.

Best regards,

dufanrong@163.com

发件人: lunminliang

发送时间: 2015-03-11 13:22

收件人: fanrong du

主题: Re: - MPC8309 的IBIS文件

MPC8309 的IBIS文件

reply from lunminliang in PowerQUICC Processors - View the full discussion

Hi,

你好,我已联系了你的 dufanrong@163.com邮箱。

Have a great day,

Lunmin

0 件の賞賛
返信