【 申请期待中的LPCXpresso54608 】
LPCXpresso54608开发板最吸引我的有两方面,第一是它的整体配置,不仅十分完整已具备了系统化应用的潜能,此外它所配置的272x480彩色LCD电容触摸屏在NXP的产品中也是极其少有的,这样就是它在向多媒体产品开发方向上已拔得头筹。
论及其搭载的完整的音频应用配置,已将音频编解码芯片、麦克输入、耳机输出、SD存储等囊括其中,这在通常的微控制器开发板上也是不同寻常的,为伸向语音化的操控平台设计奠定了物质基础。
不仅如此,它还配置了Arduino扩展接口,这就为移植市面上一些定型的模组提供了方便,能有效地向感知化的智能控制伸出触角。
第二个是它配置的初始Demo,更是使它的性能展示的一览无余。在器演示效果中,最令我感兴趣的是图1所示的演示效果。因为在前一段时间参加了一个仪表类的设计大赛,由于缺乏合适的实现工具,最终只提交了一个设计方案,而没能提交出完整的实物作品。如果借助LPC54608开发板的功力,该汽车组合仪表的设计定会令人注目。
如基本功能的速度与里程采集与虚拟仪表显示、散热水箱与油箱的液位检测、散热水箱与室内温度的检测、转向灯与车窗的操控操作、车门与安全带的状态指示、前后物距的超声波感知等。
高档功能的车载音频播放处理、行车关键参数的记录保存与再现分析等。
但美中不足的是,极具设计参考价值的初始Demo的代码却不在官方所配置的例程中,希望能尽早地见到该例程或相近的代码,以供学习及在应用设计中参看借鉴。此外,图2所示的曲线绘制功能也是十分诱人的,其绘制的曲线要比通常自行设计的输出效果流畅、舒适。
期待厂家有更好的源代码资源推出,从而将LPC54608开发板的性能完全体现在汽车组合仪表中。
图1 指针演示效果
图2 曲线效果