MK64FN1M0VLL12 燒錄方式問題

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

MK64FN1M0VLL12 燒錄方式問題

1,223 Views
hokins
Contributor II

Hi all,

我有一個關於 MK64FN1M0VLL12 的燒錄方式想要請教, 先前我是使用FDRDM-K64F 開發板進行mbed 開發(透過 mbed 的yotta tool產生 bin file 後 copy到mbed的usb 裝置), 現在我想自己製作一塊PCB, 上面除了有主要的MK64FN1M0VLL12外, 還有包含MK20DX128VFM5(用來當作開發版上的F/W燒錄及printf debug 用途)

目前我手上有MK64FN1M0VLL12 IC, 我嘗試著將 IC 的SWD 等燒錄 PIN 接到 FRDM-K64F的J9, 想將bin file 燒錄到新的 IC 中, 但是發現燒錄無法成功, 因此想請問像我這樣想將新IC利用開發板上的 OPEN-SDA 電路 進行燒錄這樣是可行的嗎?

若不可行的話, 像開發MBED專案只有產出BIN FILE的話, 還可以用什麼方式去燒錄呢?


Thanks~!

0 Kudos
Reply
2 Replies

853 Views
miduo
NXP Employee
NXP Employee

你好

我不是很清楚你具体想烧录的bin文件是什么文件? 是FDRDM-K64F 板子自带的bootcode吗? 如果是这个文件的话, 我估计直接想烧录过去应该是不大可行. 这个CODE 不是我们公司提供的, 是MBED 公司设计和提供的, 所以我建议你咨询MBED 公司如何直接获得bootcode, 或者如何将其移植到新的板子.

0 Kudos
Reply

853 Views
hokins
Contributor II

Hi Fang Li,

關於mbed相關的問題, 我會再嘗試詢問mbed公司看看

另外想請教的是, FRDM-K64F開發平台, 在NXP出廠時除了MK20DX128VFM5會帶Interface Firmware以外, 開發平台上的MK64FN1M0VLL12 本身是有含Bootcode的嗎?

另外透過MK20DX128VFM5使用 BIN檔燒錄MK64FN1M0VLL12 時, MK64FN1M0VLL12的燒錄位址是從哪個位址為起始位址開始進行燒錄的呢?

Thanks~!

0 Kudos
Reply