Kinetis M0+ FAQ_开源工具

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Kinetis M0+ FAQ_开源工具

Kinetis M0+ FAQ_开源工具

1.基于CMSIS-DAP的脱机编程工具

        飞思卡尔的FRDM开发板都板载OpenSDA仿真器,该仿真器基于MK20DX128VFM5芯片,内部由Bootloader和app所组成,当用户按下Reset按钮后再插上USB接口,此时会进入Bootloader模式,此时PC端会出现一个名为Bootloader的可移动存储器,用户可以通过拖入预编译好的*.SDA升级app,更新v114版本的app后,重新插拔USB即可生效,此时会枚举出虚拟串口,仿真器以及MSD的可移动存储器。Bootloader占用了MK20DX128VFM5内部从0开始到0x5000的地址,App从0x5000地址开始。

       CMSIS-DAP(mbedmicro/CMSIS-DAP · GitHub)是ARM公司的一个开源项目,它提供了一个基于Web的开发环境(mbed | welcome), 开发环境提供了基于C++的开发库,用户可以通过Web编程,然后下载编译好的bin文件,通过CMSIS-DAP烧写到FRDM开发板中。CMSIS-DAP与OpenSDA类似,也是由Bootloader和app所组成,最大的区别是CMSIS-DAP的Bootloader占用的地址为0x0~0x8000。

       由于CMSIS-DAP是Apache License开源的,通过修改其Bootloader代码可以比较容易的做出一个脱机烧写器参考。

       1. 添加SWD的访问接口。

       2. 修改链接文件,默认Bootloader是运行在0地址上的,而实际编程工具最好运行在0x5000或者0x8000这两个地址上,这样不需要通过仿真器对于MK20DX128进行编程即可更新其内容,同时也可以轻松在仿真器及烧写器间进行切换。

       3. 修改MSD烧写文件的地址,默认Bootloader是烧写从0x5000或者0x8000开始的地址,而这个地址现在放的是脱机烧写器代码,所以需要向后移动到0x10000,并将目标文件大小存放在0x1F800地址上。脱机烧写器由于将目标文件存放在K20芯片内部,所以受到K20内部flash大小的限制,只能烧写目标文件小于60K。

       4. 添加编程算法工程,由于目标芯片内部的flash需要不同的驱动,所以可以将他们生产的算法代码先放到K20内部0x1FC00的地址上,烧写器开始工作时,先将编程算法通过SWD下载到目标文件的RAM中,并修改目标芯片的SP PC指针,让其运行。编程算法与烧写器的运行程序通过RAM进行交互。

参考代码下载地址:

hudieka/OpenSourceOfflineProgrammerTools · GitHub

具体使用方法可以参考附件:

Attachments
No ratings
Version history
Last update:
‎01-10-2015 11:08 PM
Updated by: