关于RT685 PSRAM读写问题

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

关于RT685 PSRAM读写问题

ソリューションへジャンプ
1,793件の閲覧回数
Felix3
Contributor II

你好:

       我咨询下关于RT685 PSRAM读写问题,目前我在SDK代码包中看到了flexspi-psram dma transfer和polling transfer俩个示例。

       我看在读写时最后调用到了read/write_dma 和read/write_block,每次操作一个pagesize(1024byte)长度。

       因此有个疑问,目前操作psram是否只有这两种方式,有没有像ARM那样 通过一个指针来访问psram上的空间。

感谢回复。

谢谢。

0 件の賞賛
返信
1 解決策
1,772件の閲覧回数
jingpan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi,

这是一个在psram运行一段小程序的例子。

 

Regards,

Jing

元の投稿で解決策を見る

4 返答(返信)
926件の閲覧回数
Bavani
Contributor I

你好,
Rt600_psram_test.zip 的代码似乎是跑在 CM-33 上,
如果在 Hifi4 上面也想以指针的方式读写 psram 是可能的吗? 可以使用一样的位址吗?

0 件の賞賛
返信
1,784件の閲覧回数
jingpan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi @Felix3 ,

是的,可以。甚至你可以把程序放在PSRAM,在上面运行。

 

Regards,

Jing

0 件の賞賛
返信
1,779件の閲覧回数
Felix3
Contributor II

Hi JingPan:

    感谢回复,可否给我一个demo 我参考一下

谢谢。

0 件の賞賛
返信
1,773件の閲覧回数
jingpan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi,

这是一个在psram运行一段小程序的例子。

 

Regards,

Jing