lvds clock的设置问题

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

lvds clock的设置问题

1,780件の閲覧回数
senli
Contributor II

大家好!

       我使用的是IMX6Q Linux3.14.52的LINUX的BSP。

       之前LVDS都是正常的,但是最近调试一个800*480的屏,这个屏的clock是33M的。

       我发现将ldb的clock-frequency设置为33M的时候,实际输出是38M.

       我之前设置成40多M的时候,都是正常的,想设置多少输出就是多少。

       我测试发现,现在是如果大于38M,那么设置为多少,实际输出就是多少M。

        但是如果设置值小于38M,例如我设置的是33M、26M,实际输出都是38M。

       请问有谁碰到过这个问题,怎么解决这个问题。

ラベル(1)
0 件の賞賛
2 返答(返信)

1,305件の閲覧回数
joanxie
NXP TechSupport
NXP TechSupport

pls refer to the link as below:

https://community.nxp.com/docs/DOC-172312 

1,305件の閲覧回数
senli
Contributor II

谢谢,参考你的回复问题已经解决了

0 件の賞賛