imx6s boot emmc0 or emmc1

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

imx6s boot emmc0 or emmc1

ソリューションへジャンプ
788件の閲覧回数
huangpeter
Contributor II

问题1:imx6s 能否挂载两个emmc,通过boot  i/o 设置分别启动。比如从第一个emmc0 启动 u-boot0(放在emmc0)或者 从第二个emmc1 启动u-boot1(放在emmc1)。

问题2:能否改烧写工具mfgtools同时更新两个emmc0~1内的 u-boot kernel rootfs.tar.gz文件。

问题3:mfgtools 工具在烧写系统的时候mkscard.sh 脚本添加扩展系统分区命令的时候会报错。Mfgtools-Rel-4.0.0_IMX6DL_20180313_4.1.15

  

dd if=/dev/zero of=${node} bs=1024 count=1

sfdisk --force -uM ${node} << EOF
${BOOT_ROM_SIZE},${SYSTEM_ROM_SIZE},0c
${system_rom_start},${SYSTEM2_ROM_SIZE},0c
${system_rom2_start},${SYSTEM_FILE_SIZE},83
${system_file_start},,E (报错)
,${SYSTEM_FILE2_SIZE},83
EOF

0 件の賞賛
返信
1 解決策
695件の閲覧回数
jimmychan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

1) Yes, you can.

2) Yes, you can.

3) You can manually test the command in fdisk first. Then write the same sequence to the script.

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
返信
1 返信
696件の閲覧回数
jimmychan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

1) Yes, you can.

2) Yes, you can.

3) You can manually test the command in fdisk first. Then write the same sequence to the script.

0 件の賞賛
返信