您好,
我在公司的设备上移植Android4.4版本时,出现
init: untracked pid 2343 exited
及:
GraphicBufferAlloc::createGraphicBuffer(w=1024, h=600) failed (Out of memory), handle=0x0
错误,
系统无法正常运行,界面无显示。
我的硬件平台是:i.mx6 Solo, 1G DDR3, 2G nand.
我的问题是:
1)针对上述错误,是否有相关的解决思路?
2)i.mx6 solo 能否支持Android版本?如果支持的话,选择哪个Android版本会比较好?是否有推荐的下载资源链接?(在移植Android4.4版本之前,我也有尝试将Android7.1.2 移植到我们的设备上,也是跑在init进程,就卡在某个service上了。)
3)敝司这个设备(i.mx6 Solo, 1G DDR3, 2G nand)是否满足Android版本的最低要求?
Log详见附件。
谢谢!
罗永和
关于你上述问题回复如下:
1、你这里硬件2G的Nand跑Android系统的话太小了。
2、只要是官网发行的支持i.mx6solo的Android的版本都是支持的。
3、如果你这里Android的系统都是写到2G的Nand的话是有问题的,2G太小了装不下。Android系统flash最好是参考我们官网开发板的设计,8G的。 Linux系统的话4G可以满足,4G装Android都小。
希望如上回复对您有帮助。
Have a great day,
TIC Rita
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear Rita,
感谢您的回复。
目前,我们量产的设备上,用的Linux版本,用的1G的Nand flash(因为是行业应用,Nand Flash比较小)。我们希望推出Android版本,以适应客户的需要。
对于Android4.4版本,我编译出来的sytem.img目前只有380M左右,按我理解,从分区来看,应该是够的,所以就没有往此处想。(android 7.1 我编译出来的版本是700多MB,理论上也是够的)。
针对空间不足的问题,我现在想切换到SD卡的启动模式试试看。
请帮忙提供一下贵司官网发行的Android 4.4的下载链接(因为我们的板子是针对贵司的SabreSD设计的),我重新移植一便;(之前的Android 4.4版本是迅为开发板上的,虽然我全部移植过来了,但还是担心有些差别)
谢谢!
Yonghe.Luo
你可以换SD卡试一下。关于Android4.4.3源码链接:
https://www.nxp.com/webapp/sps/download/preDownload.jsp
https://www.nxp.com/webapp/sps/download/preDownload.jsp?render=true
Tool
i.MX 6 Series Manufacturing Toolkit for Android KK4.4.3 Release
Have a great day,
TIC Rita
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear Rita,
上述的几个链接,均出现“Page Not Found”,请再帮忙确认一下。
我准备换SD卡试试,或者换个4G的EMMC。
谢谢!
Yonghe.Luo
The page you requested cannot be found.
Possible reasons for missing pages, and what you can do:
Dear Rita,
看了一下,资料里面是“KK4.4.3_2.0.1 is a patch release for the KK4.4.3_2.0.0 release.”,没有包含KK4.4.3_2.0.0相关资料。
不过,我现在已经从贵司官网上下载到KK4.4.3_2.0.0相关的资料,并下载了源码,由于时间关系,目前没有移植完成。
感谢您的支持!谢谢!
Yonghe.Luo