Hi
使用的是6q6a 系统为android6.0做的车载设备,屏幕分辨率为800x480
系统默认屏幕显示方向为竖屏,但是第一次上电后发现设置app和部分app中字体出现翻转现象和闪屏
整个系统都是竖屏、有部分app打开后会翻转为横屏、横屏显示时闪屏特别严重
在串口中使用reboot或者按复位键后就正常显示啦
部分参数如下:
setprop ro.sf.hwrotation 0
<integer name="def_user_rotation">0</integer>
<bool name="def_accelerometer_rotation">false</bool>
请教一下NXP大神们,还有那些地方可以改进,非常期待你们的回复!
Hi, black,
请这样做一下试验:
按住reset按钮不放,上电,等电源差不多稳定了,松开reset按钮,让系统启动。
看android显示是否正常。
Have a nice day!
BR,
Weidong
hi weidong
非常感谢您的回复
我按照你的建议尝试还是没有效果、
我将setprop ro.sf.hwrotation 0 改成setprop ro.sf.hwrotation 1就可以、或者我在frameworks下面更改app为横屏也没这样的问题
是不是还是frameworks这里出现了问题、我问过很多相关人士、他们的建议都是frameworks这边由于横竖屏显示引起的
还希望多多指导
Hi Black,
上面的实验说明不是Power On reset造成的硬件问题。
你通过配置setprop ro.sf.hwrotation 的值0或者1的做法没问题,因为这个意思就是默认启动时是横屏还是竖屏。具体的是0还是1,哪个是横屏,需要在framework里读一下代码才能知道。
既然这样修改之后,正常了,那么后面不会有啥问题。
Have a nice day!
Weidong
hi weidong
如上述的图片、我是配置setprop ro.sf.hwrotation 0 暂且叫竖屏、
我将setprop ro.sf.hwrotation 配置为1 就更改为横屏啦。但是我需要显示为竖屏
我尝试修改了framework代码更改为横屏也是没有问题的、但是我需要的是竖屏、
默认的framework也是竖屏,始终还是无法解决竖屏时字体翻转的问题。还麻烦再帮忙看下、谢谢!!!
Hi Black,
setprop ro.sf.hwrotation 270
试试能不能转过来。
Have a nice day!
Weidong
hi weidong
我尝试配置setprop ro.sf.hwrotation为270也不行、
但是我修改为90就完全没问题、
这两种都是横屏状态、我现在的需求是竖屏
Hi black,
由于android 6.0的BSP比较旧了,我手里没有现成的代码去查看,你试试这个方法:把android所有应用都竖屏显示。
另外网上也有很多方法可以参考。(setprop ro.sf.hwrotation的值也只有代码支持才会有效)
frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager.java
public int rotationForOrientationLw(int orientation, int lastRotation, boolean displayEnabled)
{
// Initialize the rotation angles for each orientation once.
Display d = ((WindowManager)mContext.getSystemService(Context.WINDOW_SERVICE)) .getDefaultDisplay();
if (d.getWidth() > d.getHeight()) {
mPortraitRotation = Surface.ROTATION_90;
mLandscapeRotation = Surface.ROTATION_0;
mUpsideDownRotation = Surface.ROTATION_270;
mSeascapeRotation = Surface.ROTATION_180;
} else {
mPortraitRotation = Surface.ROTATION_0;
mLandscapeRotation = Surface.ROTATION_90;
mUpsideDownRotation = Surface.ROTATION_180;
mSeascapeRotation = Surface.ROTATION_270;
}
Have a nice day!
BR,
Weidong