Добрый день. Только начал проводить для данной конфигурации тайминг анализ, как сразу полетели палки в колеса. Первый вопрос касается тайминг модели (.v) IMX7D. Есть ли они готовые? Второй вопрос касается ODT моделей. IBIS скачал с сайта.
Использую следующую модель: mx7d_19x19_1p8v_lpddr3,ibs
Судя приведенной информации в ibis нет драйвера выключенного ODT для ddr шины.
Может я что-то не так понял? Спасибо
Hello,
We do not provide timing model for the i.MX7. Sorry. Customers can apply to
the following tool:
i.MX7D DRAM Register Programming Aid
As for the IBIS model, according to Table 26 (IBIS Model naming convention) of the i.MX7
Development Guide, there is no LPDDR3 model with ODT.
http://www.nxp.com/files/32bit/doc/user_guide/IMX7DSHDG.pdf
Have a great day,
Yuri
-------------------------------------------------------------------------------
Note:
- If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!
- We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored
Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time.