使用i.MX8qxp-mek开发板遇到GPIO操作的问题。
在i.MX6中可以用如下方法操作GPIO
echo 456> /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio456/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio456/value
我试了在I.MX8qxp中也可以这样操作,测量开发板上的R1225电阻的电压,没起作用,请问哪里操作错了?
456对应的GPIO为SC_P_SPI0_CS0_LSIO_GPIO1_IO08。dts中也没有配置这个IO及相关功能。
Dear:
我也碰到相同的问题,请问解决了吗?