各位FAE
我有一块客户定制的imx6q sabresd的开发板,OS为安卓4.2.2。
如附件的示意图所示,
第一块2514的port1用来连接第二块2514,
第一块2514的port2用来连接3G/4G模块,
其余的USB port开放给用户。
但是现在有个奇怪的问题,那就是第二块2514的4个USB port虽然可以正常使用mouse等设备,
却无法识别U盘,3G/4G模块等设备。
在使用两块2514来扩展USB port时有什么需要注意的问题吗?
解決済! 解決策の投稿を見る。
你这里是不是电流不够
从dmesg的输出看也是bus power不足。后来厂家确认是焊接问题。
OK. Good news. 问题解决了就好