在使用这个cockpit工具时,可以成功读到A卡得UID等信息,但进行如上图第四个步骤时报错,报错信息为:[2024.08.27 09:21:25]:ERROR:RFProtocolTypeAService:PerformLayer4aActivation Failed: HAL,IO_TIMEOUT
[2024.08.27 09:21:33]:ERROR:RFProtocolTypeAService:PerformLayer4aActivation Failed: HAL,IO_TIMEOUT
[2024.08.27 09:21:34]:ERROR:RFProtocolTypeAService:PerformLayer4aActivation Failed: HAL,IO_TIMEOUT
[2024.08.27 09:21:35]:ERROR:RFProtocolTypeAService:PerformLayer4aActivation Failed: HAL,IO_TIMEOUT
能帮忙分析一下报错原因嘛?
我对比了一下, 我这边是
ISO/IEC 14443-2 (Type A) compatible
Hi
ISO 14443-2 规范的是射频能量和信号接口,信号的编码。 如果14443-2 不兼容的,可能会导致后续无法通行
我这边读取的ultralight是正确的, 和tag info读取的是一样的 。 你读的是什么卡?
没有找到这个比较表格的出处, 但是MIFARE family是基于NDA (Non-Discloure-Agreement)的, 建议不要在public community讨论, 可以通过 建立一个support ticket Home (nxp.com)
目前我们的NFC 库没有keil 的支持, 我们已经向software team 提出这项需求, 希望未来版本能够支持。目前客户可以自行porting